Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP
器件型号: IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好:
我正在使用 IWR6843AOP、并尝试通过 UniFlash 将二进制文件刷写到器件中。 UniFlash 需要为刷写过程选择正确的 COM 端口、但当我使用 Micro-USB 电缆将电路板连接到笔记本电脑时、Windows 器件管理器中不会显示 COM 端口。 相反、我只能看到随附的屏幕截图中显示的行为。
为了找出问题、我在台式计算机上测试了相同的主板和电缆、并在该计算机上成功检测到该设备。 基于此、硬件似乎可以正常工作、问题似乎是我的笔记本电脑环境所特有的。
如果对导致笔记本电脑上的 COM 端口无法枚举的原因有任何建议或建议的故障排除步骤、我将不胜感激。 例如、我希望获得有关这是否与驱动程序、USB 端口兼容性、电源、电缆检测或其他配置问题有关的指导。
感谢你的帮助。