This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA 和笔记本电脑之间的通信失败

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629018/dca1000evm-communication-between-dca-and-laptop-fails

器件型号: DCA1000EVM
主题: IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

您好、  

带 IWRL6432AOP 的 DCA1000EVM 设置很好、直到他们使用不同的 Windows 10 许可证重新安装 PC。 REST 保持不变

在这个新配置中、他们打开 mmWave Studio 时会收到以下错误:  

image.png

连接和断开电路板后、mmWave Studio 4.1 和 4.3 中的错误会相同。 与 DCA 的通信失败。  

禁用防火墙时也会出现此问题

此致

Geoffrey

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、  

    您可以尝试重新安装 mmWaveStudio 吗?  请确保完全删除 mmWaveStudio 的旧副本、然后还请确保安装 FTDI 驱动程序。  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:  

    是的、我们确保了这一点、但仍然收到了该错误。 你有其他想法吗?

    此致

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Geoffrey、

    由于这是在新计算机上、因此在打开 mmWaveStudio 之前、DCA1000 和传感器设置是否完全连接? 用户需要进行一次检查、确认在将自己“解锁“以供使用之前有一个 DCA1000。 您可以看到错误的 API 调用涉及“检测到的器件数“

    此致、

    Pedrorm