This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:与自校准过程相关的近距离串扰行为

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615889/awr1843-near-range-cross-talk-behavior-in-relation-to-self-calibration-process

器件型号: AWR1843

您好:
 
我正在研究一种与自校准过程相关的近距离串扰缓解((Tx 到 Rx 直接泄漏)技术、希望对我观察到的内容进行澄清。
 
配置详细信息:
  • 启动时自校准为 从非易失性存储器恢复 以实现一致性。  
  • 禁用 TX 功率校准和 RX 增益校准  通过自定义校准掩码、避免在温度变化超过 10 度时观察期间出现增益阶跃。
  • 将进行定期校准 禁用
  • 静态场景、没有近距离外部目标。
  • 温度从片上温度传感器获得。 来考虑所有传感器的平均值。    
观察结果:
  • 我在监视中的振幅 距离 FFT 配置文件 、侧重于 前几个距离区间  (极近范围,串扰占用空间)。 单独查看每个通道。  
  • 之后 冷启动 、当设备自热至工作温度时、我观察到 振幅几乎呈线性下降  随着温度升高而增加的近距离频段。 这 与 SPRACF4C 应用手册以及温度变化对 Tx 功率和 Rx 增益的影响相关。
  • 这种行为在形状(斜率与温度)上是可重复的、但:
    • 绝对振幅水平因下电上电而异
    • 整个近距离曲线各不相同  增加~1–2dB  0.5 μ V 偏移  另一个下电上电。  
问题:
  1. 导致这种振幅差异的原因是什么?  
    • 禁用定期校准、启动校准是固定的(从存储器恢复)。
    • TX 功率和 RX 增益是否预计主要取决于温度?
  2. 与上述不相关。 如果在引导时校准期间传感器中靠近磁场存在物体、是否会影响校准结果? 换言之、在传感器运行过程中是否应在使用或不使用雷达天线罩或任何覆盖物的情况下执行启动时校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想提供更新信息并提出一些后续问题。

    我观察到我的初始“冷“温度略高于 30°C。 在查看 Rx 增益 LUT 表时、我注意到 30°C 处拆分的温度区间之间存在 2dB 的差异。

    我的假设是、在引导时校准期间、可以根据测量的温度选择不同的温度区间、进而决定 Rx 增益设置。 您能否确认这一理解是否正确?

    是否可以读取当前在运行时使用的 LUT 温度区间?

    根据我的理解、通过启用 Rx 增益或 Tx 功率CalibEnMask校准(在引导时校准或运行时校准期间)将重新填充 LUT 值。 但是、我只需在温度超过阈值时从现有 LUT 检索并应用适当的值、而不修改或重新填充 LUT 本身。

    仅从 LUT 重新加载值的正确方法是什么?

    这是否可以使用rlRfRunTimeCalibConfigoneTimeCalibEnMask设置为 0 来实现?

    提前感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您还需要考虑这样一个事实、即对于此类近距离、低频率 HPF 也会影响振幅。 HPF 截止频率也可能在一定范围内变化、但在远低于截止频率的频率下、影响会更加剧烈。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    感谢您的答复。 是的、这也是我的猜测、也是我想要保持 HPF 校准开启的原因。 无论如何、我观察到的振幅差与开始时间校准期间从 LUT 加载的 Rx 增益值有关。

    是否可以确定运行时使用的 LUT 温度区间?

    此致、
    Marek