器件型号: AWR2944
您好:
我目前正在追求 印度卡纳塔克邦国家技术学院的信号处理和机器学习技术 ,我正在研究一个研究项目探索 集成式感应和通信 (ISAC) 在中 毫米波频带 (~28GHz) 。
这项工作的核心理念是研究通信波形(基于 OFDM)如何同时支持 无线通信和环境感应 这是一个日益被探索的概念 未来的无线系统、例如 6G、智能基础设施、机器人和 UAV 感应应用 。
目前的工作包括:
•实现 基于 OFDM 的传感框架 验证功能简化模型
•使用 3GPP 型毫米波通道模型进行蒙特卡洛评估
•探索 波束形成天线架构 以进行毫米波操作
•一个发展中国家 集成射频前端、基带处理和基于 RISC-V 的控制平面的系统架构
在这个阶段、我的主要目标是了解 此类系统如何从仿真过渡到实际的硬件原型设计 。
具体而言、我试图了解:
•如何操作 完整信号链 实际结构 天线→射频前端→数据转换器→基带处理→感应算法
•使用此类平台 毫米波雷达 SoC、射频收发器或评估模块 也可用于早期原型设计
•与进行集成 用于波形生成和信号捕获的 SDR 平台
因为这项工作目前是在与一起的学术环境中进行的 财政资源有限 ,我也非常有兴趣了解工程师的典型原理 在承诺进行定制硬件开发之前、使用评估平台验证和演示系统概念 。
如果有 Texas Instruments 平台、参考设计或开发套件 这可以支持这方面的试验、我非常感谢任何建议。
如果有帮助、我也很乐意:
•简要介绍 介绍了系统架构和检测框架 我正在发展
•共享 天线设计和系统方框图
•探讨该概念是否可行 如何使用 TI 硬件平台进行演示
我非常有兴趣了解此类架构是否可以朝着发展方向发展 基于 TI 解决方案构建的实际应用 。
非常感谢您的时间和指导。
此致、
Veda Prakash Mohanarangan
M.Tech–信号处理和机器学习
卡纳塔克国家技术学院 (NITK)