This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关使用 TI 平台对毫米波传感+通信架构进行原型设计的指南

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1622919/awr2944-guidance-on-prototyping-a-mmwave-sensing-communication-architecture-using-ti-platforms

器件型号: AWR2944

您好:

我目前正在追求 印度卡纳塔克邦国家技术学院的信号处理和机器学习技术 ,我正在研究一个研究项目探索 集成式感应和通信 (ISAC) 在中 毫米波频带 (~28GHz)

这项工作的核心理念是研究通信波形(基于 OFDM)如何同时支持 无线通信和环境感应 这是一个日益被探索的概念 未来的无线系统、例如 6G、智能基础设施、机器人和 UAV 感应应用

目前的工作包括:

•实现 基于 OFDM 的传感框架 验证功能简化模型
使用 3GPP 型毫米波通道模型进行蒙特卡洛评估
•探索 波束形成天线架构 以进行毫米波操作
•一个发展中国家 集成射频前端、基带处理和基于 RISC-V 的控制平面的系统架构

在这个阶段、我的主要目标是了解 此类系统如何从仿真过渡到实际的硬件原型设计

具体而言、我试图了解:

•如何操作 完整信号链 实际结构 天线→射频前端→数据转换器→基带处理→感应算法
•使用此类平台 毫米波雷达 SoC、射频收发器或评估模块 也可用于早期原型设计
•与进行集成 用于波形生成和信号捕获的 SDR 平台

因为这项工作目前是在与一起的学术环境中进行的 财政资源有限 ,我也非常有兴趣了解工程师的典型原理 在承诺进行定制硬件开发之前、使用评估平台验证和演示系统概念

如果有 Texas Instruments 平台、参考设计或开发套件 这可以支持这方面的试验、我非常感谢任何建议。

如果有帮助、我也很乐意:

•简要介绍 介绍了系统架构和检测框架 我正在发展
•共享 天线设计和系统方框图
•探讨该概念是否可行 如何使用 TI 硬件平台进行演示

我非常有兴趣了解此类架构是否可以朝着发展方向发展 基于 TI 解决方案构建的实际应用

非常感谢您的时间和指导。

此致、
Veda Prakash Mohanarangan
M.Tech–信号处理和机器学习
卡纳塔克国家技术学院 (NITK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    我们可以通过我们的产品在传感部分为您提供支持。

    您可能会分享一些有关这个概念的详细信息。


    平台是否如 毫米波雷达 SoC、射频收发器或评估模块 可用于早期原型设计[/报价]

    我认为存在着巨大的可能性。


    我想了解更多关于整合意识形态的信息。  

    谢谢您、
    恶劣  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的答复。

    我准备了更详细的架构说明以及几个图表(系统架构,传感流水线,仿真框架结构和天线概念)。 但是、论坛文本字段似乎太有限、无法包括完整的解释和附件。

    是否可以共享电子邮件联系人或其他合适的渠道、以便我发送详细资料? 我相信图表和配置输入将有助于更清楚地解释集成概念。

    如果有帮助、我也很乐意简要介绍该架构或更详细地讨论该想法。 熟悉 TI 毫米波感应平台的工程师提供的任何指导都非常有价值。

    再次感谢您的参与和支持。

    此致、
    Veda Prakash Mohanarangan
    M.Tech–信号处理和机器学习
    卡纳塔克国家技术学院 (NITK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的答复。

    由于论坛不允许轻松附加多个文件、我上传了一个包含相关材料的文件夹并共享了以下链接。

    该文件夹包括:

    •系统架构图
    •传感和通信处理流水线
    •仿真框架概述和配置输入
    •概念的示例
    •描述整个系统的简短演示

    这些可以更清楚地了解我前面提到的集成概念。

    链接: isac_mm Wave_System_Overview

    对于如何使用 AWR 系列器件等 TI 平台探索此类感应框架、我非常感谢您提供任何反馈或建议。

    再次感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

    此致、
    Veda Prakash Mohanarangan
    M.Tech–信号处理和机器学习
    卡纳塔克国家技术学院 (NITK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    非常感谢您的分享、让我浏览一下、并以我们能提供的最佳支持回复您。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我希望您做得好。
    我只是想跟进我之前分享的材料。 我理解可能需要一些时间来查看、但我想检查一下您是否有任何更新或初步想法。
    您之前提到、TI 可能会通过您的平台产品支持感应器件、因此我特别想了解可能有哪些选项可用于探索使用 TI 毫米波器件的此类感应+通信架构。
    如果这有助于阐明该概念、我很乐意在简短的讨论中简要介绍架构、传感流水线和系统块。 我也很乐意与任何具有毫米波感应平台、雷达 SoC 或系统集成专业知识的团队成员交流。
    我在此阶段的目标主要是了解从当前仿真框架到使用现有平台进行实验或原型设计的实际途径。
    如果简短的讨论对我有帮助、请告诉我、我很乐意在您方便的时候安排会议。
    再次感谢您抽出宝贵的时间查看该材料。
    此致、
    Veda Prakash Mohanarangan
    M.Tech–信号处理和机器学习
    卡纳塔克国家技术学院 (NITK)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    我需要和我的上级讨论这个问题。

    请等待我的答复。

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您推动这项工作。

    我更新了共享驱动器、并补充了一些其他文档、这些文档更好地概述了硬件过渡以及与 TI 毫米波平台的一致性。

    其中包括更结构化的系统规格、硬件映射以及从当前仿真到原型设计的更清晰路径。

    在方便的时候、请随时查看、如果需要、很乐意澄清或浏览任何部分。

    期待您的反馈。

    此致、
    Veda Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    您可以联系 TI FAE 吗?

    谢谢、
    恶劣  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关于联系 TI FAE 的建议。

    我想检查一下—您能指导我如何与相关的 FAE 团队更好地联系以进行毫米波传感或系统级原型设计吗? 如果有任何具体的联系人或团队你会推荐,这将是非常有帮助的。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Veda Prakash Mohanarangan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    我认为 从我们这边积极地为您的项目提供帮助是不可行的。

    我建议您继续进行您的项目、我们可以在 2944 quries 上为您提供支持。

    谢谢您、
    恶劣