请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432AOPEVM
我正在编写一个程序来解析输出数据并将其写入电子表格。 在我的示例中、检测到的帧标头编号为 10。 然后、当我解析类型标识符 301 时、它有一个名为 numDetectedPoints[2]的 4 字节值、数据类型为 uint16_t 我得到的两个无符号 16 位值是 5 和 5。 我是否“总是“只添加这两个 (5+5=10) 并且“总是“匹配我从帧头编号检测到的对象中获得的 10? 我需要知道我的循环。 请提供帮助。