This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:类型标识符 301 和 numDetectedPoints 变量

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628165/iwrl6432aopevm-type-identifier-301-and-the-numdetectedpoints-variable

器件型号: IWRL6432AOPEVM

我正在编写一个程序来解析输出数据并将其写入电子表格。 在我的示例中、检测到的帧标头编号为 10。 然后、当我解析类型标识符 301 时、它有一个名为 numDetectedPoints[2]的 4 字节值、数据类型为 uint16_t 我得到的两个无符号 16 位值是 5 和 5。 我是否“总是“只添加这两个 (5+5=10) 并且“总是“匹配我从帧头编号检测到的对象中获得的 10? 我需要知道我的循环。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在这条评论的 24 小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、您将始终将这两个值相加、并且它们将始终与从 numDetectedObjects 中获得的值相匹配。

    通过添加 numDetectedPoints[0]和 numDetectedPoints[1]在内部计算 numDetectedObjects。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!