This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:CFAR DPU 阈值标度

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625743/awrl6844evm-cfar-dpu-threshold-scale

器件型号: AWRL6844EVM

尊敬的 TI-Team:

在多普勒和距离 Cfar 配置文件中、阈值是否为 20*log10 格式? 这个数字乘以 100、然后被发送到 hwa 为 cfar。 因为距离多普勒为 log2 格式、所以对数基准应该不会发生变化。 此外、不应该对其应用一些缩放? 请帮助我们了解一下。 顺便说一下、这里使用的是“mmwave_L_SDK_06_00_04_01"</s>“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 

    感谢您的查询!
    请给我一些时间来回复您的问题。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    好的、谢谢。 我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    指出这一点是正确的、阈值刻度的值被称为 20*log10 基位格式、而距离多普勒为 log2 基位格式 — 然后 HWA 执行这两者的加法、这样就错误地将阈值视为 log2 格式的数字。

    需要在文档中对此进行更新、您需要根据 HWA 的模式为 thresholdScale 提供基于 log2 的值。 至于缩放、可能会被应用于从 CLI 获取的浮点值中保留十进制精度。  
    这些详细信息将在未来版本中的文档中进行更新。

    最后、配置的“dB"标签“标签是 A 约定 、不是绝对物理阈值。 此配置的思路是用户凭经验对其进行调优、直到看到针对其场景的正确检测数量。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您的确认。 我会进行相应调整。

    在研究 SDK 时、我还发现检测矩阵 qFormat 为 8。 检测矩阵位于 log2 操作之后、对于该操作、作为 HWA 文档的状态、qFormat 为 11。 您能帮我解决这个问题吗、qFormat 8 还是 11? 我正在查看文件“cfarprochwa.c",“,其中、其中使用“DPIF_DETMATRIx_DATA_QFORMAT"值“值 8 计算“srdB"和“和“noisedB"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    我相信 dopplerproc 中的 srcscale 和 dstscale 值会处理这种转换、因此检测矩阵值是 Q8 格式的值。 因此、这些值用于 'srdB'和'noisedB'计算。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    感谢您的答复和支持。 我们确实遇到了另一个超出该主题范围的问题。 无论如何、我会将此标记为已解决