器件型号: AWRL6844EVM
尊敬的 TI-Team:
在多普勒和距离 Cfar 配置文件中、阈值是否为 20*log10 格式? 这个数字乘以 100、然后被发送到 hwa 为 cfar。 因为距离多普勒为 log2 格式、所以对数基准应该不会发生变化。 此外、不应该对其应用一些缩放? 请帮助我们了解一下。 顺便说一下、这里使用的是“mmwave_L_SDK_06_00_04_01"</s>“
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AWRL6844EVM
尊敬的 TI-Team:
在多普勒和距离 Cfar 配置文件中、阈值是否为 20*log10 格式? 这个数字乘以 100、然后被发送到 hwa 为 cfar。 因为距离多普勒为 log2 格式、所以对数基准应该不会发生变化。 此外、不应该对其应用一些缩放? 请帮助我们了解一下。 顺便说一下、这里使用的是“mmwave_L_SDK_06_00_04_01"</s>“
HI RAM、
指出这一点是正确的、阈值刻度的值被称为 20*log10 基位格式、而距离多普勒为 log2 基位格式 — 然后 HWA 执行这两者的加法、这样就错误地将阈值视为 log2 格式的数字。
需要在文档中对此进行更新、您需要根据 HWA 的模式为 thresholdScale 提供基于 log2 的值。 至于缩放、可能会被应用于从 CLI 获取的浮点值中保留十进制精度。
这些详细信息将在未来版本中的文档中进行更新。
最后、配置的“dB"标签“标签是 A 约定 、不是绝对物理阈值。 此配置的思路是用户凭经验对其进行调优、直到看到针对其场景的正确检测数量。
此致、
Sarvesh
尊敬的 Sarvesh:
感谢您的确认。 我会进行相应调整。
在研究 SDK 时、我还发现检测矩阵 qFormat 为 8。 检测矩阵位于 log2 操作之后、对于该操作、作为 HWA 文档的状态、qFormat 为 11。 您能帮我解决这个问题吗、qFormat 8 还是 11? 我正在查看文件“cfarprochwa.c",“,其中、其中使用“DPIF_DETMATRIx_DATA_QFORMAT"值“值 8 计算“srdB"和“和“noisedB"。“。