Other Parts Discussed in Thread: TMP103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629319/tmp103-i2c-speed-support
器件型号: TMP103
尊敬的专家:
从 TMP103 数据表的表 1 时序定义来看、器件似乎支持时钟速率高达 3.4Mhz 的高速模式。 但是、它不支持快速+模式 在 1MHz 下?
从技术上讲、3.4Mhz 比 1MHz 更快。 您能否说明 tmp103 是否支持快速+模式? 时序规格是什么?
如果没有、您能否解释一下为什么它支持高速模式、但不支持快速+模式? 这是否是由于 FM+和 hs 模式之间的不同硬件要求(例如驱动强度或时序逻辑)造成的?
BR、
Allan