This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:I2C 速度支持

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629319/tmp103-i2c-speed-support

器件型号: TMP103

尊敬的专家:

从 TMP103 数据表的表 1 时序定义来看、器件似乎支持时钟速率高达 3.4Mhz 的高速模式。 但是、它不支持快速+模式  在 1MHz 下?
从技术上讲、3.4Mhz 比 1MHz 更快。 您能否说明 tmp103 是否支持快速+模式? 时序规格是什么?   
 
如果没有、您能否解释一下为什么它支持高速模式、但不支持快速+模式? 这是否是由于 FM+和 hs 模式之间的不同硬件要求(例如驱动强度或时序逻辑)造成的?
 
BR、
Allan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allan、

    由于 TMP103 硬件可以支持高速模式、因此它还应该能够支持快速+模式、而无需对设置进行任何修改。

    此致、

    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我们需要 1MHz 处热传感器的 RX 规格。 请确认以下数据是否符合您的要求。

    符号 参数 测试结果 人员
    最小值 最大值
    目标 SCL 时钟频率 0.909. 0.914 MHz
    THD;STA 保持时间启动/重启条件 348.786 348.786 ns
    TLOW SCL 时钟的低电平周期 550.677 555.646. ns
    大腿 SCL 时钟的高电平周期 520.124. 522.732 ns
    THD;DAT 数据保持时间 97.301. 103.442. ns
    TSU、DAT 数据建立时间 424.913 454.397. ns
    tsu;STO STOP 条件的建立时间 5815.833. 5815.833. ns
    tsu;STA 重复 START 条件的建立时间 5809.646. 5809.646. ns
    tr-SCL SCL 信号的上升时间 17.829 23.614 ns
    tr SDA SDA 信号的上升时间 23.044 23.044 ns
    tf-SCL SCL 信号的下降时间 1.294. 1.388. ns
    tf SDA SDA 信号的下降时间 1.687 1.733 ns
    TVD;DAT 数据有效时间 99.029 126.487. ns
    TVD;ACK 数据有效确认时间 244.18 244.18 ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Yun Lin,

    根据我的观察、我看不到与收集的数据有关的任何信息。  必须遵守的最重要参数是数据保持时间 (HDDAT) 和数据设置时间 (SUDAT)、 设置中观察到的值 符合数据表中提供的值。  


    此致、

    哈利