Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWR6843
您好:
我目前正在负责 IWR6843 器件的天线和射频前端设计。 我已与 TI 签署了 NDA、并收到您团队提供的 HFSS 工程文件(包括 1RX、TX1 和 TX3)。
在使用过程中、我想澄清以下几点:
1.缺少 TX2 通道模型
提供的文件包括 TX1 和 TX3 的 HFSS 工程、但不包括 TX2。 您能否提供相应的 TX2 型号或任何相关说明?
2. TX 裸片 S1P 数据的条件
我想了解所提供的 TX 芯片 S1P 文件是在什么条件下生成的。 具体来说:
- 它是否对应于处于或接近最大输出功率 (Pmax) 时的阻抗?
- 还是在特定的偏置条件下和小信号激励下提取?