This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:有关 IWR6843 的 TX2 模型和 TX S1P 数据条件的查询

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629548/iwr6843-inquiry-regarding-tx2-model-and-tx-s1p-data-conditions-for-iwr6843

器件型号: IWR6843

您好:

我目前正在负责 IWR6843 器件的天线和射频前端设计。 我已与 TI 签署了 NDA、并收到您团队提供的 HFSS 工程文件(包括 1RX、TX1 和 TX3)。

在使用过程中、我想澄清以下几点:


1.缺少 TX2 通道模型

提供的文件包括 TX1 和 TX3 的 HFSS 工程、但不包括 TX2。 您能否提供相应的 TX2 型号或任何相关说明?


2. TX 裸片 S1P 数据的条件

我想了解所提供的 TX 芯片 S1P 文件是在什么条件下生成的。 具体来说:

  • 它是否对应于处于或接近最大输出功率 (Pmax) 时的阻抗?
  • 还是在特定的偏置条件下和小信号激励下提取?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    不能在公开论坛上讨论 NDA 材料。  

    请联系为您提供模型的人员。  

    谢谢!

    Blake