This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4003DNPQ1EVM:OPT4003DNPQ1EVM 测量周期

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4003DNPQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629852/opt4003dnpq1evm-opt4003dnpq1evm-measurment-period

器件型号: OPT4003DNPQ1EVM

您好、

您能告诉我如何正确设置 OPT4003DNPQ1EVM 的 TI Latte 以每隔一秒进行测量吗?

目前、我的转换时间为 1 毫秒、得到的周期为 1.332 秒、INT 引脚/计时器触发器和单稳态时间为 999.4 毫秒。 在 INT 引脚上测得。

ti_latte.png

 

1332ms.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donatas,  

    从您共享的数据中:

    单稳态时间= 667.4ms 应每秒获得一次测量、条件保持恒定。   尽管您在自动查找范围模式下操作设备、但务必要识别。 这可能会在测量准备就绪时引入时序变化。 如果曝光度传感器处于快速条件下、传感器可能需要更改范围、在这些情况下、转换会在需要转换范围时重新启动。 这意味着如果器件需要更改范围、则需要更长的时间才能准备好测量。   

    您的应用程序每秒只读一次结果是否足够?   这将是一种更简单的实现方式、器件可以在连续测量模式/下运行  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn