Other Parts Discussed in Thread: PGA970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: PGA970
您好:
我目前正在使用 PGA970、并遵循 PGA970 软件用户指南、其中包括在 Code Composer Studio (CCS) 中创建的工程的屏幕截图和参考。
但是、我在找到指南中显示的实际 CCS 工程文件时遇到了困难。
请您澄清一下:
- 是否可以在官方位置下载 PGA970 的 CCS 示例工程(在软件指南中使用)?
- 这些文件是否包含在文档中提到的“通用固件示例“包中?
- 如果是、如何申请访问这些资源?
我希望使用指南中所示的相同项目结构和文件、以确保正确设置并避免兼容性问题。
提前感谢您。