This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:软件指南中的 PGA970 CCS 示例文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1629403/pga970-pga970-ccs-example-files-from-software-guide

部件号: PGA970

您好:

我目前正在使用 PGA970、并遵循 PGA970 软件用户指南、其中包括在 Code Composer Studio (CCS) 中创建的工程的屏幕截图和参考。

但是、我在找到指南中显示的实际 CCS 工程文件时遇到了困难。

请您澄清一下:

  • 是否可以在官方位置下载 PGA970 的 CCS 示例工程(在软件指南中使用)?
  • 这些文件是否包含在文档中提到的“通用固件示例“包中?
  • 如果是、如何申请访问这些资源?

我希望使用指南中所示的相同项目结构和文件、以确保正确设置并避免兼容性问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teodora:  

    我已向您发送朋友申请、请接受、我们可以离线讨论。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我尝试在个人资料页面上接受您的朋友请求,但它似乎没有在我的朋友列表中注册。 我检查了我的“Pending Requests“、它现在显示为空、因此 E2E 网站上可能存在故障。 您可以尝试再次发送请求吗? 很抱歉的麻烦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teodora:  

    不用担心、我已经向您发送了一封包含下载链接的电子邮件。  

    谢谢、

    Maggie