This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:线圈和盲孔

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630603/ldc0851-coils-and-blind-vias

部件号: LDC0851

在创建堆叠式 检测和参考线圈图案时、我是否需要使用盲孔或埋孔、或者是否可以使用正常的通孔?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    在线圈设计中不需要使用盲孔或埋孔、正常的穿孔过孔是可以接受的。

    如果您有任何其他问题或需要其他支持、请告知我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

       感谢您的答复。 给定图中堆叠线圈配置 7-11、如何处理所示位于线圈中心的过孔连接、使其不是盲孔?

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    下面是我使用我们的线圈设计工具(可在此处在线找到)生成的线圈示例、

    希望此示例有所帮助。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard