This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:器件可能有缺陷

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625202/dca1000evm-possible-defective-device

器件型号: DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: IWR6843ISKIWR6843AOPEVM

尊敬的专家:

我正在对客户正在使用的 DCA1000EVM 进行故障排除。 您能帮助确认我的结论吗?

问题摘要。

DCA1000EVM 的首次启动会立即显示错误。 请参阅下面的 LED 状态:

5V_LED — 绿色(正常)
FPGA_DONE_LED — 关闭  

DATA_TRANS_PROG_LED1 — 绿色
SD_DETECT_LED5 — 绿色
SD_FULL_LED0 — 红色
SPARE_LED8–绿色
DDR_FULL_LED7 — 红色
FPGA_ERR_LED2 — 红色
LVDS_PATH_ERR_LED3 — 红色
HEADER_ERR_LED4 — 红色
EEPROM_RD_FAIL_LED6 — 红色

我想包含屏幕截图、但 E2E 在上传时显示错误。

设备管理器不显示 DCA1000EVM。 连接以太网后、端口 LED 在上电期间短暂闪烁、然后熄灭、192.168.33.180 不会响应 ping。

我倾向于得出这样的结论:董事会有问题。 是否有办法恢复? 对 FPGA 重新编程是否正常工作?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    您能否确认哪个器件当前连接到 DCA1000?
    为了进行故障排除、请参阅 DCA1000 用户指南中的 LED 状态表、了解当前亮起的 LED 的含义。

    此外、请验证 EVM 和 DCA1000 之间的所有连接。

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    它附加到一个 IWR6843ISK。  IWR6843ISK 似乎可以正常工作。 无论是否使用 ISK 板、DCA 板都会显示相同的错误。

    与开关一样、连接良好。

    我可以出于某种原因发送图片。 E2E 显示错误。

    谢谢!

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    客户请求与您直接交换。 您可以直接与客户联系吗? 如果您同意、我可以提供详细信息。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    出现此行为的一个可能原因是施加了 12V 电源、而不是所需的 5V 电源。

    请确认以下几点:
    •使用多大电源电压为 DCA1000 供电?
    •如用户指南中所述、电路板是否使用推荐的 5V 电源供电。

    此外、最好在 E2E 上继续进行本次讨论、以便对这些信息进行记录、同时也可以帮助其他面临类似问题的用户。

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    电路板由用户指南中规定的 5V 电源供电。
    DCA1000EVM 上未连接 12V 电源。

    我们目前正按照紧迫的开发时间表进行工作、并且已经花费了大量时间来解决此问题、因此快速解决此问题将非常有帮助。

    如果您希望我执行其他检查、我可以立即执行这些检查。 如果有帮助、我还会进行简短的通话、一起介绍设置和步骤、我可以在此处对结果进行总结、以供参考文档。

    谢谢、
    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    只是签入查看是否有任何更新。

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新刷新 FPGA 已解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    FPGA 问题已解决、但 LAN 问题仍然存在。  

    现在已识别设置、FPGA_DONE 已打开、网络配置正确、并且客户能够通过 CLI 与 DCA 通信。

    但是、 当以太网电缆插接时、它们会注意到短暂闪烁、然后链路断开、LED 完全熄灭。 电路板不保持连接。  协商后、链路似乎立即失败。

    如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    您能否澄清一下“闪烁“的含义? 具体来说、哪些 LED 正在关闭或更改状态?

    此外、当您提到主板没有保持连接时、您是否意味着端口在您的系统上不再可见?

    如果您能更详细地分享您观察到的行为、这将会很有帮助。

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    下面提供了更多信息:

    mmWave Studio 启动后、 它会立即尝试加载 DCA1000 FPGA_RECOV_V2.8_05JUL2019.bit、引发文件加载错误、并且接口保持空白、因此 RadarAPI 面板永远不可用。

    同时、系统部分响应。 通过 COM 检测到电路板、UDP 通信响应、存在 ARP、但 ping 不一致、记录尝试超时。

    此时、我在 Studio 初始化和数据采集期间都被阻止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还找到了一个问题与此类似的线程:

     DCA1000EVM:从 IWR6843AOPEVM 版本 G 捕获原始数据时无法读取 FPGA 版本 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ananya:

    我正在与 Marvin 一起将 DCA1000EVM 连接到 IWR6843AOPEVM。 以太网现在显示连接、但在 mmWave Studio 中初始化或读取 FPGA 版本仍超时。 我重新配置了 FPGA、已确认的 SOP 交换机和已验证的网络设置。 我还查看了修订版 G 电路板上报告“无法读取 FPGA 版本“的类似主题、但这些解决方案与我的设置不匹配、因为以太网显示了有效和部分电路板响应。

    附件是最新的 RadarAPI 输出。 能否告知我是否缺少任何步骤、或者就导致问题的原因提供指导?

    谢谢、
    Moshe



    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Data_5F00_Capture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moshe:

    您能否确认器件是否配置为正确的 SOP 模式?

    我们观察到、如果未正确设置 SOP 模式或使用不正确的 COM 端口、则可能会发生 RS232 连接故障。

    请在设置时验证以下内容:
    •SOP 模式配置符合您的用例的预期
    •选择了正确的 COM 端口(您可能需要检查系统中所有可用的 COM 端口)

    此致、
    Ananya K C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ananya!

    是的、SOP0 开启、其他一切关闭。 在 115200 中使用 COM14 (附加了屏幕截图)。

    为了澄清 JTAG 的事情、 位流实际上闪烁很好、在 Diamond 中得到了干净的通道。 之后重启电源、但 192.168.33.180 仍然不会响应 ping。 即使在成功刷写后、也从未如此。

    有什么想法可能导致这种情况?

    谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    它的防火墙可能会阻止以太网连接、这可能会导致您看到的问题。

    您能否请与其团队的客户核实、以确保为以下可执行文件授予访问权限:
    •DCA1000EVM CLI_Control
    •record.exe

    验证后、它应该有助于排除任何与网络相关的限制。

    此致、
    Ananya K C