This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:关于流量监控中 trackingCfg 的问题 (IWR6843ISK)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1630131/iwr6843isk-question-about-trackingcfg-in-traffic-monitoring-iwr6843isk

部件号: IWR6843ISK

我目前将 mmWave Industrial Toolbox 4.12.1 中提供的交通监控演示与 IWR6843ISK 配合使用。

在检查提供的配置文件时、我注意到 trackingCfg 行设置为:

trackingCfg 1 2 250 20 113 355 50

在 tracker_utils.c 中、trackingCfg 的第二个参数对应于 tracking_advanced_Param_set:

typedef 枚举

TRACKING_DEFAULT_PARAM_SET = 0、
Tracking_traffical_monitoring_Param_set、
Tracking_people_Count_Param_set、
Tracking_Outdoor _Param_set、
tracking_himpace_mount_param_set
} tracking_advanced_Param_set;

在本例中:

1 = tracking_traffical_monitoring_Param_set
2 = tracking_people_count_Param_set

基于此、流量监控配置似乎正在使用人员计数。

您能否说明此配置的用途、或者是否应将其更改为 TRACKING_COMMUNICATION_MONITORY_PARAM_SET 以正确使用流量监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过  trackingCfg 参数的第二个字段的 tracking_traffical_monitoring_Param_set 选项? 它可能不会改变太多,因为我们一般都放弃了硬编码参数集,我们不再真正使用它们。 如果您对源代码中的这种变化感到好奇、它只与轨道的最大加速有关

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。