This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:使用 USB2ANY 将 OWI 连接到 pga300

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300, USB2ANY, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1628550/pga300-interface-owi-to-pga300-using-usb2any

器件型号: PGA300
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、、 PGA305

尊敬的 TI

请使用 USB2ANY 为 pga300 接口 (owi) 提供正确的序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否更具体地说明您所需的内容? 是否正在寻找对 GUI 的访问权限?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用 GUI 应用程序和 USB2ANY 校准 PGA300、为此、请提供如何使用 OWI 将 usb2any 与 pga300 连接。否则是否有任何电路可用于连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用 GUI 应用程序和 USB2ANY 校准 PGA300、为此、请提供如何使用 OWI 将 usb2any 与 pga300 连接。否则是否有任何电路可用于连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用 GUI 应用程序和 USB2ANY 校准 PGA300、为此、请提供如何使用 OWI 将 usb2any 与 pga300 连接。否则是否有任何电路可用于连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们有一个 PGA300 EVM、它使用 USB2ANY 与器件通信。 该 EVM 已停产且不再受支持。 我们将用新的 EVM 替换过时的 EVM、该 EVM 将在今年晚些时候提供。  

    但是、以下是已过时 EVM 的 USB2ANY 原理图:

    图 3-5 中的 OWI 网连接到 PGA300 VDD 引脚。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我们正在考虑使用 PGA305、因为并非 所有这些都需要。 直接我们可以使用 usb2any。为此,请建议 GUI 应用程序和连接图...如果可能,请共享连接图和 GUI 应用程序链接以及使用过程。
    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我向您发送了一封包含 PGA305 GUI 的下载链接的电子邮件。 该下载链接中有一个原理图、其中显示了 I2C 连接。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 能与 usb2any ..压力传感器应用分享 PGA305 的参考电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我下载了 pga305 用户手册,但它是空的(没有任何内容)请分享正确的链接或用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已通过电子邮件回复。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我删除了您之前的回复、因为该链接已过时且不可公开使用。 我已通过电子邮件发送请求的文档。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请批准  我已发送申请的 PGA305 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 pga305 的参考设计。
    操作
    www.ti.com/.../tiduae1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我批准了请求。 我没有 PGA305 的参考设计。 它与 PGA300 非常相似、因此您应该能够重复使用该参考设计的大部分。  

    谢谢、  

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    okey 谢谢你..我会通过这个..