Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, IWR1843AOP, AWR1843AOPEVM, AWR1843, IWR1843
器件型号: IWR1843AOP
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOPEVM、AWR1843AOP、 IWR1843、 AWR1843
大家好!
我希望针对 IWR1843AOP 芯片进行开发、但有一些方面对我来说有点不清楚。
据文档所述、xWR1843AOP 芯片的 AWR 和 IWR 版本基本上是相同的硬件、唯一的区别是前者通过了汽车行业标准认证、而后者用于一般工业用途。 是这样吗?
无论如何、我没有找到具有 IWR1843AOP 芯片和 IWR1843AOP 产品页面的评估模块、可建议使用具有上述相似性的 AWR1843AOPEVM 进行开发、我假设它们几乎可互换。
但是、CCS 中的所有选项是什么解释的呢? 以下是我的意思:
开箱即用演示是 1843 的通用代码、与 AWR 或天线排列无关。
在构建配置中、可以在 AOP 或 ISK 之间进行选择。
但是、在设置目标配置时、有三个选项:
AWR1843
-IWR1843
-IWR1843AOP
那么、如果 AWR 和 IWR 目标配置具有相同的板载芯片、它们之间的区别是什么?
如果可以在代码本身中设置天线布置、为什么 IWR 芯片有专用的 AOP 目标配置?
如果 IWR1843AOP 需要 AOP 目标配置、为什么 AWR1843AOP 没有专用的目标配置?
提前感谢您的任何回答和解释!
-Szabi