Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1, DRV5013
器件型号: DRV5013-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5013
您好、
我正在研究霍尔传感器开关 DRV5013-Q1 ,用于我们的 BLDC 电机控制应用之一。 我正在使用相同的仿真工具“TIMSS"。“。 我需要明确霍尔传感器 IC 相对于转子磁体的放置位置。
- 在该方向上、SOT-23 的引脚放置在霍尔传感器 PCB 上 (4 极对转子磁体放置在中心、并具有以下尺寸-
外径 16.35 毫米
长度 — 33.6mm
厚度 — 2.23 毫米
选项 — 1。 2 个销朝向转子磁体(按照附图)
选项 — 2。 2 个引脚朝向定子绕组(朝向转子磁体)
备选案文 3。 从 IC 中心或 iC 标记点区分霍尔传感器位置的机械角度。 已计划 30 度和 60 度角置换。
请告诉我是否需要任何其他输入。

Vinay