器件型号: AWR2E44PEVM
您好 TI、
我得到了 mcal 封装版本 (mcal-02_07_00)、目前我正在尝试加载 Eth (eth_app) 的示例。
我按照 SDK 中所述的步骤、通过刷写 SBL 空二进制文件 (default_sbl_null_no_appimage.cfg) 来准备 EVM 以供 CCS 加载和运行
然后在 CCS(.xer5f 文件)中加载程序、但终端打印损坏。
目前我正在使用 baudrate : 115200 如 mcal & SDK doucentation 中所述,并尝试加载释放和调试映像。
您能否告知在 EVM 上加载 mcal 示例图像时是否缺少步骤或不同的步骤?

。 但我注意到、在 main 函数的 EthApp.c 文件中、AppUtils_defaultInit 函数启用 UART、其中 SYS_CLOCK_FREQ_XTAL 等于 1200U