This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMCS1126:过流检测阈值和范围 (VOC 和 IOC)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632152/faq-tmcs1126-overcurrent-detection-threshold-and-range-voc-and-ioc

部件号: TMCS1126

如何计算 IOC 和 VOC 阈值?

过流范围是多少?

正电流和负电流是否都过流?

您是否有计算 IOC 的工具以及我需要在 VOC 引脚上应用的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“244392" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632152/faq-tmcs1126-overcurrent-detection-threshold-and-range-voc-and-ioc

    如何计算 IOC 和 VOC 阈值?

    [/报价]

    下面是数据表的快照说明的计算方式。  

    VOC =过流需要在 VOC 引脚上施加的电压

    S =器件的通常灵敏度(单位为 mV/A)

    IOC =过流阈值。

    [报价 userid=“244392" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632152/faq-tmcs1126-overcurrent-detection-threshold-and-range-voc-and-ioc

    过流范围是多少?

    [/报价]

    过流阈值范围将由灵敏度和 VS 以及 0.3V 的下限 VOC 阈值决定。  将相关器件数据表中的 S(灵敏度)从 mV/A 转换为 V/A、以保持正确的单位。

    最小 IOC =(0.3V * 2.5)/S

    最大 IOC =(VS * 2.5)/S

    正电流和负电流都是过电流吗?

    无论所用 TMCS1126 器件的 Vref 值如何、过流阈值都适用于正电流和负电流。

    您是否有计算 IOC 的工具以及我需要在 VOC 引脚上应用的值?

    随附了一个 Excel 计算器、您可以通过选择 TMCS1126 器件 VS 电压并计算该器件与 VS 组合的最大和最小 IOC 与 VOC 值来计算 IOC 或 VOC。

    e2e.ti.com/.../TMCS1126_5F00_Ioc_5F00_Calculator.xlsx

    器件选择:

    选择 IOC 或 VOC 的计算: 如果选择其中一个、则需要输入另一个可计算值。

    输入 VS 以及 IOC 或 VOC、S 会根据 器件选择自动设置。  上面的 TMCS1126ADx 示例。

    然后计算输出值。

    例如、如果选择的值超出最小值和最大值、则突出显示这些值并需要调整。