Other Parts Discussed in Thread: P82B96, HDC3020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: HDC3020
主题中讨论的其他部件: P82B96、
我想在我的应用中使用 HDC3020。如果我降低频率、I2C 可以正确通信多远、可以使用 I2C 达 1m。或者我应该使用 P82B96 进行远距离 I2C。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.