This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:传感器距离 MCU 有多远

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632882/hdc3020-how-far-can-i-keep-my-sensor-away-from-the-mcu

器件型号: HDC3020
主题中讨论的其他部件: P82B96

我想在我的应用中使用 HDC3020。如果我降低频率、I2C 可以正确通信多远、可以使用 I2C 达 1m。或者我应该使用 P82B96 进行远距离 I2C。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    1 米大约距离我放置 HDC3020 的 MCU 最远、所以没关系。 添加  P82B96 将有所帮助、但如果距离小于 1 米、则可能没有必要。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森