This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:未连接到 TDC GUI

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TDC7201-ZAX-EVM, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632973/tdc7201-zax-evm-not-connecting-to-tdc-gui

器件型号: TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPTDC7201

当我选择了正确的 COM 端口并点击了 CONNECT 时、TDC GUI 之前连接到 TDC7201-ZAX-EVM。 我在 CCS 中运行示例文件以切换 MSP-EXP430F5529LP LED、这需要将固件升级到 MSP 以进行调试。 现在、我似乎无法将 TDC7201 连接到 TDC GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您遇到的问题是 GUI 所需的固件不再刷写到 MSP 中。 要将必要固件刷写到 MSP、请在 TDC720xEVM GUI 的“Debug"选项“选项卡下按 Update Firmware:

    然后按 OK:

    按 Next 并接受许可协议:

    选择 Select Firmware 并点击“browse",“,然后、然后选择 TDC720xEVM-Firmware-v2.07.txt 文件:

    确保拔下 MSP LaunchPad。 现在按住 BSL (S3) 按钮并插上 LaunchPad。 在仍按下 BSL 按钮的情况下、按下 Upgrade Firmware 按钮。 现在、MSP 中应刷写 GUI 所需的固件。 固件刷写完成后、拔下 MSP。 从此处、确保 EVM 已正确连接到 MSP 板(如果尚未连接)、并将 EVM 重新插入 USB。

    此致、

    ~Alicia