This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900 Vout 短路保护

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1631354/pga900-pga900-vout-short-protection

部件号: PGA900

大家好!

可能会在故障情况下发生这种情况、我们会看到 VOUT 引脚上存在 14V 或 0V 短路。  
在数据表中、我可以看到–27mA 短路电流为+IDD、VOUT 电源短路电流为 25mA。

我的问题是 VOUT 是否固有保护来防止此类短路((VDD 提供 15V 电压)、或者我们是否必须从外部限制电流。 在存在外部限制的情况下、是否有一种“通常“的低阻抗解决方案?

 

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    很抱歉耽误我的回复。 在此器件的设计过程中、我们确实模拟了 Vdd 和 Vout 之间的短路 — 看起来您会~在 Vout 上看到 Δ V 15mA、因此 看起来有一些固有保护。 仿真是短暂的瞬态仿真、因此我不能长时间进行注释。  

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie、

    感谢您的回答。 是否没有对该参数进行某种测试或进行其他体验、因为该器件现在已经存在容器了一段时间?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    不、我没有任何可以共享的数据。  

    谢谢、

    Maggie