请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: PGA900
大家好!
可能会在故障情况下发生这种情况、我们会看到 VOUT 引脚上存在 14V 或 0V 短路。
在数据表中、我可以看到–27mA 短路电流为+IDD、VOUT 电源短路电流为 25mA。
我的问题是 VOUT 是否固有保护来防止此类短路((VDD 提供 15V 电压)、或者我们是否必须从外部限制电流。 在存在外部限制的情况下、是否有一种“通常“的低阻抗解决方案?
此致
Norbert