This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:MRR(中距离雷达)演示

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR1843, IWR1843AOP, AWR1843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611227/iwr1843-mrr-medium-range-radar-demo

部件号: IWR1843
主题中讨论的其他部件: IWR6843、、 AWR1843AOP、IWR6843ISK

您好:  

我向您演示了 IWR6843 的远距离人员检测演示。  

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1604304/iwr1843-mrr-medium-range-radar-demo/6204787?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A560047#

我想在 IWR1843 上达成以下各项;  

1) 我想使用 6843 演示并将其移植到 IWR1843。  

2) 我想使用三个 TX 天线同时传输,而不是波束 fpring。  

3) 我想 使用 CCS 更改演示的线性调频脉冲配置。  

我应该更改演示的哪个文件的哪个部分?  

我尝试通过修改 IWR1843 的 MRR 演示来实现上述目标、但您不支持 MRR 演示、您说“我认为您可以更轻松地使用一个现有的 IWR6843 演示并将其移植到 IWR1843。 这将容易得多。 “。  

请提供建议。  

谢谢、  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、

    您是否已经开始移植、您是否困在任何地方?  

    或者您需要从开始的步骤吗?

    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    我对 远距离人员检测演示有一些疑问。  

    我要使用 CCS 更改此演示的代码。  

    (1) 我要在 IWR1843AOP 上运行演示。 我 想我需要输入 1843AOP 信息的天线坐标。

     我应该更改哪个文件和代码?

    (2) 在此演示中、三个 TX 天线是否始终同时发送信号?  

    (3) 此外、此演示是否总是运行波束转向?  

     如果是、我想停止 波束转向。  我应该更改哪个文件和代码?  

    (4)  我想更改此演示的线性调频脉冲配置。  

     我应该更改演示的哪个文件的哪个部分?  

    请提供建议。  

    谢谢您、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、


    感谢您的澄清。

    让我看看您的要求、提出必要的步骤。  



    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    谢谢、我正在等待您的答复。  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您对此问题有任何更新吗?  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、

    对延迟表示歉意、已涉及多个查询。

    会在 2 天内回复您。

    此致、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    好的、我正在等待您的回答。  

    此致、

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、


    [引述 userid=“560047" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611227/iwr1843-mrr-medium-range-radar-demo/6212794

    我想在 IWR1843AOP 上运行演示。 我 想我需要输入 1843AOP 信息的天线坐标。

     我应该更改哪个文件和代码?

    [/报价]

    为此、您可以搜索

    gAntDef_IWR6843ODS & gAntDef_AWR1843AOP。 

    这通常在 antenna_geometry.c 文件中配置。

    在此演示中、三个 TX 天线始终同时发送信号吗?

    这取决于您从.cfg 文件中选择的模式(在 IWR6843 中)。
    对于 50m 3D、所有 3TX 都处于活动状态;对于 50m、2D 2TX 处于活动状态。

    [引述 userid=“560047" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611227/iwr1843-mrr-medium-range-radar-demo/6212794

    此外、该演示是否始终会运行波束控制?  

     如果是、我想停止 波束转向。  我应该更改哪个文件和代码?  

    [/报价]

    不、它并不是始终开启。
    仅当您使用时 6843_100m_2D_advanced.cfg

    波束控制完全由.cfg 文件驱动。 txPhShiftVal 值对用于控制波束的 per-TX_ANTENNA 相位偏移进行编码。

    如果要进行更改、可以在配置文件中进行更改。

    [引述 userid=“560047" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611227/iwr1843-mrr-medium-range-radar-demo/6212794

     我要更改此演示的线性调频脉冲配置。  

     我应该更改演示的哪个文件的哪个部分?  

    [/报价]

    为此、您可以修改 modprofileCfgify .cfg 文件。
    您可以根据您的要求更新以下参数。

    channelCfg、profileCfg、chirpCfg、frameCfg、advFrameCfg、 SubFrameCfg


    谢谢您、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    非常感谢您的答复。 我对 远距离人员检测演示有其他问题。  

    1) 您说、“为此、您可以搜索 gAntDef_IWR6843ODS 和 gAntDef_AWR1843AOP。 “  

    请告诉我这些文件在哪里?  

    在演示的 cfg、dss 和 mss 文件中找不到“antenna_geometry.c 文件“。  

    2) 我的理解是否正确,如下所示?  

    6843_100m_2D_advanced.cfg : 3TX 天线 全部打开并运行波束转向

    6843_50m_2D.cfg : 2TX 天线 逐个打开,无波束控制

    6843_50m_3D.cfg : 3TX 天线 逐个打开 ,无波束控制

    因此、如果我要实现  3TX 天线 全开且无波束控制、则应设置 chirpCfg=7 的 TX 天线使能掩码、  

    和 profileCfg=0 的 txPhShiftVal。  

    是否还有其他需要更改的内容?  

    请提供建议。  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、


    请告诉我这些文件在哪里

    C:\ti\radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\fundamentals\enable_57_to_61_G Hz_Bandwidth;src;684k-ods\antenna_geometry.c

    您可以在这里找到它。

    2.是的,你的理解是正确的。

    如果要实现  3TX 天线 全部打开且无波束控制、应将 TX 天线启用掩码设置为

    是、正确。

    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!   

    感谢您的答复。  

    我找到了  antenna_geometry.c 文件。  

    那么、...如何在远距离人员检测演示程序中实现此文件...?  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、

    您可以直接将所有代码部分移至 1843 并更新天线几何结构。  

    我建议首先了解两个雷达器件所涉及的处理链、这将是您需要做出的主要更改。


    /苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    感谢您的答复。  

    我不知道如何“将所有代码部分移至 1843 并更新天线几何结构“。 (我不是程序员。)

    另外、您能告诉我如何了解这两款雷达器件所涉及的处理链吗?  

    或者是否有任何相关的手册?  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、

    我建议您邀请一位软件专家陪伴您、此次迁移需要具备软件专业知识。

    如何遍历两种雷达器件所涉及的处理链

    对于 MRR、 C:\ti\radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\medium_range_radar\dss\dss_data_path.c src
    在这里您可以找到整个处理链。

    对于 LRPD、 C:\ti\radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\custom_sdk_files\sdk3\dpc\objectdetectionandtracking\objdetdsp\objdetec\objectdetection.c src、您可以在此处找到处理链。

    LRPD 使用共享 SDK 处理链。

    谢谢您、
    恶劣  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    我想使用 CCS 将 6843 的 LRPD 更改为 1843AOP 的 LRPD。  

    可能、LRPD 演示的 BIN 文件是否不包含 6843 的天线坐标信息?  

    LRPD 演示二进 制文件没有 Antenna_geometry.c 文件、并且在 objectdetection.c 和 mss_main.c 文件中未包含天线坐标信息。  

    LRPD 演示不使用 天线坐标信息?  

    令人遗憾的是、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、


    LRPD demo 不使用 天线坐标信息?  [/报价]

    确实如此、这是必需的。

    天线坐标不是直接在 LRPD 演示文件夹中提及、而是包含在构建中。

    谢谢、
    恶劣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!  

    感谢您的答复。  

    这一步是这样的吗?  

    1.按原样使用现有的 LRPD 演示项目
    (保持 MSS/DSS 应用代码、cfg 处理和 UART 输出不变。)  
    2.修改用于对象检测的 c 文件
    (LRPD 的主要 DSP 处理:AoA 处理,虚拟天线排序。)
    3.修改 objectdetect DSP 配置的 c 文件
    (TX/RX 天线数量、虚拟天线数量、角度 FFT 大小和存储器假设。)
    4.切换 Antenna_geometry.c 中的天线几何体定义
    (将所用的天线定义从 IWR6843ISK 更改为 AWR1843AOP。)
    5.检查并调整对象检测的文件内的天线使用情况
    (更新在 AoA 输入生成中如何使用天线坐标和虚拟天线指标。)
    6.使用 CCS 为 IWR1843AOP 目标构建工程
    (重建 DPC 并将其与 LRPD 演示链接以生成新纸槽。)
    7.将生成的频段刷写到 IWR1843AOP 器件

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、

    是的、您的理解是正确的、您可以按照以下步骤操作。

    谢谢、
    恶劣