This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MPU 可能无法启动到操作系统、从而导致屏幕闪烁。 执行电源重置时...

Guru**** 2867890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1596467/am3352-the-mpu-may-fail-to-boot-into-the-os-causing-screen-flickering-when-performing-a-power-reset

器件型号: AM3352

尊敬的专家:

lcm.png

客户当前使用的是 AM3352BZCZA100。 执行重复的电源复位时、MPU 可能无法引导到操作系统、从而导致屏幕闪烁。

但是、常规电源复位后、它会正常工作。 这是否会由上电序列引起? 例如、不正确的上电序列可能会导致初始 MPU 问题、从而阻止操作系统引导。

另一个问题似乎与 IC 有关。 不会出现此问题的 IC 正常工作、无论是否进行下电上电。

 

你有什么建议吗?

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能告诉我这是定制电路板吗? 什么是引导外设? 如何在电路板上实现电源和复位。 展示会有所帮助。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    我可以 通过电子邮件将原理图发送给您吗?

    客户不希望将原理图发布在公共网站上。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我已经向 e2e 向您发送了友情申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    我已经  通过消息向您发送了原理图。

    感谢你的帮助

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我有了原理图。 我发现在热复位部分有几件事可以改进、但我需要再多花 1-2 天时间。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能告诉我什么是引导存储器吗? 设置引导模式引脚会有所帮助。  

    您是否还能查看器件版本?

    另一个问题似乎与 IC 有关。 不具有此问题功能的 IC 通常不受电源循环影响。

    您是否意味着器件中的一部分不存在下电上电问题?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    引导存储器:

    NT5CC128M16JR

    引导模式引脚设置:

    根据 ABA 交换测试结果、发现问题与 IC 有关。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否检查重新启动失败是否与此勘误项相关?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    由于以下原因、客户的问题可能与此勘误表无关:

    1. 此问题是在我们的下电上电测试(正常上电/断电序列)期间发现的、而不是在复位期间发现的。

    2. 我们软件执行的重新启动是通过向 PMU 发送复位命令来实现的。 我们没有使用 AM335x 热复位或看门狗。

    3. 我们的软件已经 MLO 内将 VDD_MPU 设置为 1.375V。 此后、MLO 会加载并进入 eboot。 该问题专门发生在 eboot 将操作系统加载到 DDR RAM 时

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    Stan 目前在圣诞节期间不在办公室。

    预计 2025 年 12 月 26 th 到 2026 年 1 月 6 th 之间将会做出响应。  

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    是否有任何更新?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    斯坦今天晚些时候又回到办公室。

    他将能够在今天或明天作出反应。  

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    请帮助解决这个问题。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    很抱歉耽误你的时间。

    我正在内部检查什么是问题以及继续调试的方向

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我从团队得到了一些指导:

    很可能是断电时序出现问题、或者重复的电源复位不允许器件电源轨在再次斜升之前完全耗散、这反过来将导致上电时序问题。 复位和/或时钟也可能存在问题。 PORz 可能会在足够长的时间内处于低电平、以便正确复位器件。 PORz 需要低于 VIH、并遵循数据表中的上电时序图。

    下电上电之间的间隔时间是多少? 您能否增加一下、看看是否仍然看到问题?

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    请准确指定受影响的电源轨。 客户也可以通过重新启动来重现故障/问题

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    红色标记的区域有电源中断、然后是恢复。 您能对此进行研究吗?

    我能通过消息向您发送原理图吗

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    这个电压是否降至 0 伏?  

    如果它不是低至 0 但低至 0.5 V , 那么这可能会导致 我们的同事提到的问题:

    重复的电源复位不允许器件电源轨在再次斜升之前完全耗散、这转而会导致上电时序问题。 [/报价]

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    到目前为止、我已经了解到、SoC 还没有完全出现。 根据以下报价、您能否确认 SoC 实际上会唤醒并加载 MLO? 只有涉及 DDR RAM 后、问题才会发生。 这是正确的吗? 如果是、我们是否应该考虑 DDR RAM 而不是 SoC?

    我们的软件已 MLO 内将 VDD_MPU 设置为 1.325V。 此后、MLO 会加载并进入 eboot。 该问题专门在 eboot 将操作系统加载到 DDR RAM 时发生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    关于显示损坏(扰频屏幕/伪影)问题、我们在故障 (NG) 板和已知良好 (OK) 板之间执行了交叉交换测试。 结果如下:

    1. eMMC 交换:问题在原始故障电路板 (NG) 上仍然存在。

    2. DDR RAM 交换:问题在原来的故障板 (NG) 上仍然存在。

    3. PMIC (TPS65910A3) 交换:原始故障电路板 (NG) 上的问题仍然存在。

    4. CPU 更换 (AM3352BZCZA100):用全新器件替换 SoC 后、电路板正常运行(正常)

    结论:我们的测试表明、只有更换 CPU (AM3352BZCZA100) 才能解决该问题。 交换外部存储器和电源管理 IC 没有任何帮助、因此我们需要 TI 对更换 SoC 为何是唯一有效的修复方法以及如何确定 SoC 本身的根本原因进行深入分析。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    在我们对 AM335x 稳定性问题的调查之后、我们尝试优化 DDR RAM 参数。 我们使用了 AM335x_EMIF_E Configuration_Tool 并执行软件调配 (SW_level) 来生成多个新版本的时序参数。

    但是、即使更新了这些参数、电路板在应力测试期间仍然无法正常工作。

    TI 可以查看我们的配置吗? 我们正在寻找:

    1. 查看我们当前的 EMIF 寄存器设置和矫正结果。

    2. 我们应调整的任何替代方向或特定参数、以提高重负载下的稳定性。

    3. 在这种特定情况下、对自动调平流程可能无法解决稳定性问题的任何见解。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    我们发现在 eboot 后发生了问题;SoC 进行了引导并加载 MLO、但在 DDR 上运行时、eboot 出现故障。 但是、更换 DDR 内存(取自工作板)无法解决该问题、而更换 SoC 则解决了该问题。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的更新。  Stan 目前不在办公室。   

    他将在下周初回来、并就此提供反馈。

    谢谢!

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    是否有任何更新?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我不确定这是否是个问题、但想提请您注意下面的勘误表:

    推荐

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/8272.sprabn2.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的建议 电路图、屏幕仍然闪烁、请继续调试。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    谢谢你。

    让我回顾一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    我正在查看原理图、并将使用我们所看到的观察结果更新主题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    请参阅下面我从器件专家那里收到的一些输入:

    这是我的理解。  如果长时间关断后接通电源、但在向 PMU 发送命令进行下电上电后出现问题、则系统会按预期工作。  是这样吗?

     

    有时、他们怀疑是 DDR、并更新了 EMIF 参数、但电路板在应力测试期间继续出现故障。  他们是否说其系统未通过 EMIF 应力测试、或者此语句中引用的应力测试是通过向 PMU 发送命令启动的相同下电上电测试?

     

    我们仅发现、将晶体电路接地端连接到 VSS_OSC 引脚允许噪声耦合到晶体电路中、而耦合到晶体电路中的噪声允许振荡器在内部 24MHz 基准时钟上产生干扰。  因此、我们修改了建议、并建议将晶体电路接地端也连接到 PCB 上最近的数字接地端。  从而提高晶体电路的抗噪性。  即使他们所面对的问题是无关的、我绝对建议作出这项改变。

    关于、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    请尝试以下更改并执行一些测试  

    U6 RST_n
    C112
    DNI 电容器或使用 47pF

    R72 DDR_RESETn
    将上拉电阻值减小到 1.5K

    RTC_PORZ
    将下拉电阻值减小至 10K

    U1A PWRONRSTn
    DNI 或将下拉电阻降低至 10K

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ere 是我的理解。  如果长时间关断后接通电源、但在向 PMU 发送命令进行下电上电后出现问题、则系统会按预期工作。  正确吗?

    开机/关机仍 会发生同样的问题,不仅仅是重置、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    谢谢你。

    我分享了一些建议供您尝试。

    请在有机会进行测试时更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经  对进行了 验证、因为您的建议 已修改  

    U6 RST_n
    C112
    DNI 电容器  

    R72 DDR_RESETn
    将上拉电阻值减小到 1.5K

    RTC_PORZ

    R20:
    将下拉电阻值减小至 10K

    U1A PWRONRSTn

    R4:DNI

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经  对进行了 验证、因为您的建议 已修改  

    U6 RST_n
    C112
    DNI 电容器  

    R72 DDR_RESETn
    将上拉电阻值减小到 1.5K

    RTC_PORZ

    R20:
    将下拉电阻值减小至 10K

    U1A PWRONRSTn

    R4:DNI

    由于您的建议修改、屏幕闪烁仍在发生、请 继续调试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    谢谢你。

    请保留已建议的所有更改。

     

    客户当前使用的是 AM3352BZCZA100。 执行重复电源复位时、MPU 可能无法引导至操作系统、从而导致屏幕闪烁。

    帮助我了解问题是否每次进行下电上电时都会发生,是否会进行计数 — 每 10 次计数、等等

    另外、您能否确认在某些电路板(假设构建了多个电路板)或所有电路板上是否观察到问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 次上电/断电、仅 1-4 次发现 屏幕闪烁仍在发生、关于故障率 (__LW_AT__NG) 56/500(输入)=10% 。我们只更改 AM3352BZCZA100 以 Slove zhe Failure。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    谢谢你。

    您能描述一下上电/断电时序吗

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开机 90 秒和关机 60 秒 通过关闭电源循环。和重新启动也 可能会崩溃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    谢谢你。

    我无法找到与电源循环相关的任何问题。

    如果我有一些意见、我将继续进行审查和更新。

    同时、您是否有可以将晶体替换为外部振荡器并进行测试的配置。

    学员、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助确认更改了哪个位置 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    请将 24M 晶体实现更改为振荡器实现。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himing Song:  

    定制电路板原理图上的 PMIC 接地在以下指南方面似乎有所不同。

    https://www.ti.com/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf

    图 1. 使用 TPS65910AA1 和 TPS65910A3A1 的 AM335x 电源连接

    检查您是否在正常工作启动序列期间以及观察到问题时的启动期间探测了 PMIC 输出。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 参考

    图 8-24. 用于 nRESETIN_OUT 的外部缓冲器

    我没有看到添加了缓冲区

    我看到增加了一个大电容。

    该实现在部分原理图中不明显可见(假设是这样)。

    请检查复位的影响。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们已经获得了  thel 样本 与外部振荡器(__LW_AT__有源晶体振荡器)  测试、抱歉更新信息、所以请等待 2 天的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们已经获得了  thel 样本 与外部振荡器(__LW_AT__有源晶体振荡器)  测试、抱歉更新信息、所以请等待 2 天的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C2 仍然存在  

    屏幕闪烁