Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, UNIFLASH
器件型号: AWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、
我正在使用两个 AWR6843AOPEVM 器件。 一个单元与毫米波演示可视化工具配合使用效果良好、但另一个单元无法连接。
环境:
SDK 版本:产品版本 3.6.2 LTS
可视化工具:毫米波演示可视化工具 3.5
PC:Windows 11
症状:
单元 A(工作):平稳连接并显示点。
单元 B(非工作):即使点击“Send Config to mmWave Device“、也无法连接并显示附加的消息:
“demo_output_data_port-connecting(COM3:921600,等待数据…)“。
我已检查的内容:
我使用了同一台 PC、USB 电缆和两台设备的电源。
设备管理器能够正确识别两个单元的两个 COM 端口(用户 UART 和数据端口)。
两个电路板上的 DIP 开关设置相同(所有 S1、S2 和 S3 都设置为关闭)。
更改 DIP 开关设置(仅 S3 设置为 ON)后、我尝试使用 UniFlash 刷写 SDK 中包含的“xwr68xx_mmw_demo.bin"。“。 但是、这也会导致以下错误、并且无法完成刷写。
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:初始化完成。
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:刷写过程正在开始...
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM5...
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:复位到器件的连接
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:设置中断信号
[2026/4/1 18:05:33][error] Cortex_R4_0:xxxx 收到意外数据!!XXXX
[2026/4/1 18:05:33][error] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
[2026/4/1 18:05:33][info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理……
[2026/4/1 18:05:33][info] Cortex_R4_0:实例已初始化!
您能否说明这是硬件问题、还是应该采取其他步骤来调试该特定器件?
随附。