This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843AOPEVM:一个单元连接到可视化工具、但第二个单元出现故障并出现错误

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1632844/awr6843aopevm-awr6843aopevm-one-unit-connects-to-visualizer-but-the-second-unit-fails-with-error

器件型号: AWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我正在使用两个 AWR6843AOPEVM 器件。 一个单元与毫米波演示可视化工具配合使用效果良好、但另一个单元无法连接。

环境:
  SDK 版本:产品版本 3.6.2 LTS
  可视化工具:毫米波演示可视化工具 3.5
  PC:Windows 11

症状:
  单元 A(工作):平稳连接并显示点。
  单元 B(非工作):即使点击“Send Config to mmWave Device“、也无法连接并显示附加的消息:
  “demo_output_data_port-connecting(COM3:921600,等待数据…)“。

我已检查的内容:

我使用了同一台 PC、USB 电缆和两台设备的电源。

设备管理器能够正确识别两个单元的两个 COM 端口(用户 UART 和数据端口)。

两个电路板上的 DIP 开关设置相同(所有 S1、S2 和 S3 都设置为关闭)。

更改 DIP 开关设置(仅 S3 设置为 ON)后、我尝试使用 UniFlash 刷写 SDK 中包含的“xwr68xx_mmw_demo.bin"。“。 但是、这也会导致以下错误、并且无法完成刷写。

[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:初始化完成。
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:刷写过程正在开始...
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM5...
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:复位到器件的连接
[2026/4/1 18:05:18][info] Cortex_R4_0:设置中断信号
[2026/4/1 18:05:33][error] Cortex_R4_0:xxxx 收到意外数据!!XXXX
[2026/4/1 18:05:33][error] Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
[2026/4/1 18:05:33][info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理……
[2026/4/1 18:05:33][info] Cortex_R4_0:实例已初始化!

您能否说明这是硬件问题、还是应该采取其他步骤来调试该特定器件?

随附。  

AMR6843_Investigation.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您就这些连接问题与我们联系。 您安装了哪个版本的 CP210x VCP 驱动程序? 我建议尝试卸载并重新安装 CP210x VCP 驱动程序 v7.6。  

    如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    感谢您的建议。

    我检查了我的环境、发现 CP210x VCP 驱动程序版本为 11.5.0。
    根据您的建议、我卸载了当前驱动程序并重新安装了它们。 然而、情况仍然不变:

    单元 A:仍然连接和完美的工作。

    单元 B:仍然无法连接相同的错误。

    由于单元 A 在使用相同电缆和相同驱动程序的同一台 PC 上工作正常、因此问题似乎是特定于单元 B 的硬件、而不是 PC 的驱动程序配置。

    您是否会推荐任何其他硬件特定检查? 例如、我是否应该检查电路板上的特定电压点、或为串行闪存尝试特定的恢复过程?

    此致、
    H.Kuno