This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP144:PicoStar (YMT)| 4 封装引脚 1 位置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633142/tmp144-picostar-ymt-4-package-pin1-position

器件型号: TMP144

您好的团队、

客户找到 TMP144 PICOSTAR (YMT)| 4 顶部没有器件或引脚 1 位置的标识。

如果这与我们的器件定义一致、您能帮我们检查一下吗? 为什么器件没有任何顶部标识?

在这种情况下、客户是否只需要遵循 Q1 引脚的卷带信息?

image.png

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    您是正确的、唯一的引脚 1 标识是卷带包装的方向。 这是 因为封装尺寸很小。

    此致、

    Hypatia