This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:我需要有关 AWR2243 芯片级联的信息

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626352/awr2243-i-need-an-information-about-the-cascading-of-awr2243-chips

器件型号: AWR2243

 在级联它们时是否有任何限制。 所有级联的器件都可以用作从器件吗? 需要哪些信号来级联它们。 它们需要多大的时钟和 LO 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    级联系统必须仅有一个主器件和至少一个从器件。  所有器件都无法用作从器件、因为一个器件(主器件)必须生成和分配通用的 20GHz 本机振荡器 (LO) 和 40MHz 基准时钟、以同步整个系统。
    常见实现包括 2 芯片和 4 芯片级联、支持多达 12 个 TX 和 16 个 RX 天线元件

    以下信号必须互连:

    • 20GHz LO 信号
    • 40MHz 基准时钟
    • 帧同步 (SYNC_IN/OUT)
    • 控制和数据接口:每个芯片都需要自己的 SPI 进行配置、并需要 CSI-2 来将原始 ADC 数据流式传输到主机处理器

    对于 20GHz LO、主器件通常会输出约  +6dBm  最终目的  +10dBm 。  从器件能够承受的输入电平为  +7dBm  最终目的  +3dBm 。 尽管分配网络必须谨慎进行延迟匹配、但 Wilkinson 分压器是避免外部放大器噪声的一个好建议。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复

    我有一些问题、Lo 应该恰好是 20GHz 或频率范围(具体取决于线性调频脉冲)?

    因此、从技术上讲、我们需要一个主控制器来调整所有级联的 AWR 芯片。 使用 AWR2243 作为主器件不是必需的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本机振荡器 (LO) 为  不是固定的 20GHz  比值。 相反、它遵循取决于编程的线性调频脉冲参数的特定频率范围。  AWR2243 会在之间生成内部 LO  19GHz 和 20.25GHz 。  此 LO 信号承载  实际线性调频脉冲调制  (频率斜坡)。 它分布在该~20GHz 频率下、以便更大限度地降低损耗、然后  乘以 4  每个芯片(主从芯片)内部到达最终芯片  76GHz 至 81GHz  射频频段。  由于 LO 进行调制、因此所有芯片必须  同时接收完全相同的移频信号、以保持相位同调。
    将存在一个外部 MCU 来通过 SPI 控制 AWR、但它无法生成同步的 LO 信号。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我们可以为每个芯片提供外部 LO 并保持相位相干与所需功率级别、那么我们可以为 AWR2243 使用 N 个芯片作为从器件。 其次、我们可以使用外部 MCU 发送 syn 信号、也可以说触发信号来操作芯片。 第三件事是为每个芯片提供 40 MHz 的时钟信号?