Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
器件型号: AWR2243
在级联它们时是否有任何限制。 所有级联的器件都可以用作从器件吗? 需要哪些信号来级联它们。 它们需要多大的时钟和 LO 功率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
级联系统必须仅有一个主器件和至少一个从器件。 所有器件都无法用作从器件、因为一个器件(主器件)必须生成和分配通用的 20GHz 本机振荡器 (LO) 和 40MHz 基准时钟、以同步整个系统。
常见实现包括 2 芯片和 4 芯片级联、支持多达 12 个 TX 和 16 个 RX 天线元件
以下信号必须互连:
对于 20GHz LO、主器件通常会输出约 +6dBm 最终目的 +10dBm 。 从器件能够承受的输入电平为 +7dBm 最终目的 +3dBm 。 尽管分配网络必须谨慎进行延迟匹配、但 Wilkinson 分压器是避免外部放大器噪声的一个好建议。
-E. Shareef