Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634337/tmcs1101-application-issue
器件型号: TMCS1101
主题中讨论的其他器件: TMCS1123
尊敬的团队:
1.当带电机的驱动在无负载条件下运行而没有额外负载时、TMCS1101A1BQDR 发送的 Vout 信号是正常现象、不会错误地报告故障。
2.当我们的驱动器在电机处于额定负载下运行时、在驱动启动时、TMCS1101A1BQDR 发出的 Vout 信号可能会达到比较器阈值、从而触发过流保护。 这应被视为一种异常现象。
过流保护参数如下:
1.驱动器的额定负载为 5A ;
2.过流保护阈值的设计点是 35A
下面的前两个图像显示了使用 TMCS1101A1BQDR 电流传感器芯片实现的多轴低压伺服驱动器 (+48V) DC+高侧电流采样过流保护电路。 但在实际测试期间、会发生错误的故障报告。 请帮助确定此问题的原因并提供一些解决方案。 谢谢!