This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944 HWA para:srcscale

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634351/awr2944-awr2944-hwa-para-srcscale

器件型号: AWR2944

有一个参数的 HWA fft:srcscale,我检查了文档,但仍然不能理解,这个参数的函数是什么。

1、如果 srcscale 设置为 8、输入会发生什么变化?右移 8 位(除以 256)或其他任何变化?

2.如果我的理解是正确的,它会不会有什么价值,小于 255 都成为零,因为 8 位右移?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       有关 srcScale 寄存器的详细信息、请查看 AWR294x 技术参考手册的第 28.3.1.4 节输入格式器–缩放和格式化(修订版 D)。

    发送到输入格式器的输入是以太网 16 位或 32 位、可以通过 srcWidth 寄存器进行选择。 使用 srcScale、输入缩放为 24 位样本。 位移取决于 srcWidth 和所配置的 srcScale。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查过文档,我仍然不明白,如果 srcscale 设置为 8,它是否意味着输入值将右移 8 位(除以 256)或什么? srcWidth 是 16 位,内部位宽是 24 位,这意味着什么都不会发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (+) AWR2944:在 AWR2944 上配置压缩参数时、srcScale 和 dstScale — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    我找到了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我即将结束该主题。

    此致、

    Samhitha