器件型号: AWR2E44PEVM
我尝试 exaumle 来读取 KEK、在 SBL 中使用了它、我成功读取和使用了它、但是当我尝试在 R5 内核上或引导加载程序中从应用程序运行完全相同的代码时、系统会失败、通过调试、我发现 SW 正在等待通过接收来自 HSM 内核的 SIPC 消息来释放 SIPC 信标(它卡在下面提供的这一行)
注意:我在初始化 SBL 中使用的 HsmClient 时添加了相同的配置。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AWR2E44PEVM
我尝试 exaumle 来读取 KEK、在 SBL 中使用了它、我成功读取和使用了它、但是当我尝试在 R5 内核上或引导加载程序中从应用程序运行完全相同的代码时、系统会失败、通过调试、我发现 SW 正在等待通过接收来自 HSM 内核的 SIPC 消息来释放 SIPC 信标(它卡在下面提供的这一行)
注意:我在初始化 SBL 中使用的 HsmClient 时添加了相同的配置。

尊敬的 Ahmed:
AWR2x44P TIFS 软件包中提供了基于 R5F 的参考应用。 您可以参考同一个示例、并将其与您的操作序列进行比较。 中断注册或 HSM 客户端注册流程可能存在一些问题。
您可以从此处获取 KEK 服务基于 R5F 的示例:
tifs_awr2x44p_10_01_00_01\examples\dkek\awr2x44p\r5fss0-0_nortos
此致、
Shruti