This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425 后续:大磁场后恢复。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1626204/drv425-follow-up-on-drv425-recovery-after-large-magnetic-field

部件号: DRV425

尊敬的 Javier:

我仍然想知道当 Rshunt 小于大约 35 欧姆时、在经过大场脉冲后传感器无法恢复的问题。  

今天、我注意到在安装传感器的 PCB 上、我使用了镀金的 GND 平面。  

用于连接该 GND 平面的镍层的剩余能量可能会导致剩余能量高于传感器的能力? 具有此表面处理的迹线是否会影响此类 DRV425 的测量温漂?  

感谢您的答复。

您好、

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    用于连接该 GND 平面的镍层的剩余强度可能会导致超过传感器能力的剩余强度?

    这可能是问题、也可能是附近的任何磁性元件。

    、具有此抛光的迹线是否会影响此类 DRV425 的温漂测量?  [/报价]

    任何具有磁性材料的元件都可以。

    我能问一下、所看到的外部磁场的值是多少?  从你上一篇文章它是 50MT。  数据表中确实存在迟滞为 1.4µT μ s。  但我怀疑外部材料在暴露于更高磁场下后会具有更高的磁场。  最大的问题是 DRV425 接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 50mT 脉冲结束后对数标度上随时间变化的信号。 您可以看到信号逐渐减少、从而引起域弛豫。 因此,在我移除大磁场后,有一些再磁性的永久物会缓慢变化。 当 Rshunt = 100 欧姆时、电压为传感器输出信号。  

    这是另一个传感器,有一个不带镍层的 PCB

    您可以看到最终噪声相似、但不存在弛豫。  

    我应该注意的是、这两个信号会减去一个恒定值、因此我不知道该层的实际剩余量。 这可以大得多...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    两者之间的唯一区别是 PCB 镍层吗?  如何准确地添加和删除字段。  

    无论是哪种方式、我都没有研究 PCB 材料的影响和衰减磁场所需的时间。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测量的几何形状与所应用的磁场完全相同。 |传感器位于空气线圈的中间、线圈的电流稳定。 在 t=0 时(在上图中)、电流关闭、测量开始。

    区别在于 PCB 镀层(从布线的颜色可以看出)和芯片系列。

    在具有巧妙走线的 PCB 上、传感器的使用寿命大约比在具有镀金走线的 PCB 上使用寿命长 2 年(2024 年 3 月、2023 年 9 月下单后)(2026 年初交付)。

    当我们看到传感器中具有较小 Rshunt 的 PCB 时、我注意到、在这种 PCB 设计中、它们具有大得多的黄金迹线、并且在 PCB 背面有一个完整的黄金 GND 平面。 这可能会引入更大的额外转发字段。 这是否会导致脉冲后芯片恢复出现问题?

    我订购了一个镀金的新 PCB 系列、以及两个系列(我还有一些 2024 系列)的 PCB。 当我对它们进行测试时、我会让您知道结果。

    此致、

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor

    请原谅我的延迟。   

    这可能引入了更大的附加转发字段。 这是否会导致脉冲后芯片恢复出现问题?

    可能是这样、但我不知道什么材料会以如此缓慢的磁性衰变。  

    我不会假设空气线圈会随着不同材料的变化而发生太大的特性变化。  您能否测量空气线圈电流以确认电流降至零、也不会出现如上所示的衰减。  我真的不认为是这样、但我不知道可以做些什么。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    我现在有了新的 PCB、一个新芯片 DRV425 的系列和一个旧芯片的系列(大约在两年半前购买时很难获得)。 我在脉冲后直接再次测量了信号、结果如下:

    因此、信号不会源自 PCB 表面、最有可能是芯片制造发生变化、最有可能是用作磁通门磁芯的磁性材料的材料发生变化。 新系列的放松似乎相当缓慢。 差异不是很大、大约为 1mV、即 100nt、比噪声水平高 5 倍。 您可以看到、使用旧芯片进行的测量需要达到噪音级别。

    也许您可以跟踪旧芯片和新芯片之间芯片制造的变化。 也许您可以像我想要的那样重做更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor

    感谢您提供此信息。  这很有帮助、我将研究所做的任何更改。

    易于跟踪是有任何方法,你有很多信息从旧的和新的芯片.  通常、信息在包装中可用。  

    此致、

    Javier