This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:电感计算

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633321/ldc0851evm-inductance-calculations

器件型号: LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851

在 EVM 数据表中、传感器在 9.5MHz 处的电感为 8.65uH。 但如果我将相同的 线圈参数插入 TI Coil Designer Coil Designer、则计算出的电感为 1.67uH。 您能解释一下不同之处吗?
谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您提请我们注意这一点。 在计算 EVM 上线圈的电感时、我使用 LDC 计算器工具得到了 5.351uH、我将 在此处链接该工具。相比 Web 工作台工具来设计线圈时、我个人更喜欢使用此工具。  

    我认为我们的工作台工具存在一个错误、因为这似乎是每层线圈的自感、而不是没有目标的总电感。

    再次感谢您提请我们注意此问题、我将与我们的团队讨论如何解决此问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

      感谢您的迅速回复。 使用 LDC 计算器、我会得到与您相同的答案 (5.351uH)、但前提是我将层数设置为 2、而不是 EVM 所示的 4。 我已经使用我的示波器测量了谐振频率、它非常接近 9.5MHz、符合 EVM 规格。 我仍然对电感值感到困惑。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    根据我的计算、带有 68 pF 电容器的 5.351uH 线圈在不存在目标的情况下的谐振频率应该为 8.343MHz。 我 在实验室中测量了 EVM 线圈、得到了 5.071 μ H。 我假设存在一些寄生电容会使总电容增大、从而导致您正在测量的 9.5MHz。

    再次感谢您提请我们注意这一点、我将与我们的团队一起努力解决问题、以便将来不会出现混淆。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

       感谢您的答复、但我认为我们仍然没有完全在同一页上。  您在计算中使用了多少个电路板层? 该 EVM 具有 4 个。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我测量了下图所示 EVM 分接线圈的电感以供参考。

    请注意、这个分离部分实际上有两个线圈、每两层线圈。 这就是为什么我在计算中使用了两个层、下面将包括这两个层。

      

    观察计算出的电感、结果确实与我从线圈测得的值非常接近。 至于传感器频率、由于 EVM 的寄生电容、我想这是不同的。

    我希望我能够提供帮助、如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

      再次感谢。 您使用什么公式来计算谐振频率? LDC0851 数据表中给出的公式为

    请注意与普通 LC 振荡电路公式相比、分子中的 2 个因子的附加平方根。  

    谢谢、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我一直在使用线圈设计 Excel 工具、我们提供了 此处 的链接来进行这些计算。 如前所述、我更喜欢此工具而不是网络工作台工具。

    此致、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

      是否可以获得 EVM 中使用的单层厚度? 该工具中称为 H12、H23 和 h34。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    这是 EVM 的层堆叠、

      

    在 LDC0851 EVM 页面上、如果您向下滚动到设计文件、我们提供了所有 EVM 原理图和 PCB 文档。

    如果您需要其他任何信息或有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chase Girard