This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 设计帮助

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6432, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633160/iwr6843aop-iwr6843aop-design-help

器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWRL6432IWR6843

我目前正在评估用于独立跌倒检测系统的 IWR6843AOP、并说明一些可行性要点:
•是否可以在 IWR6843AOP 上实施完全独立的跌倒检测系统?
•我知道参考设计的一些部分使用 Python 脚本、可以在器件上的嵌入式 C 中实现类似的逻辑吗?
•使用此设置实现大约~85%的跌倒检测精度是否现实可行?
•使用此设备是否可以进行姿势分类(站立,坐着,躺着)?
•是否支持或可实现多模式跌倒检测(前向,后向,侧向)?

此外、在我们继续学习的过程中、我遇到了一些有重点的技术问题:
1.哪个特定的演示/实验室提供适合于实现嵌入式跌倒检测逻辑(无需使用 Python 可视化工具)的高度(Z 轴)和速度 TLV?
2.跌倒检测逻辑(基于规则的分类)是否可以在片上完全执行 (C674x DSP/R4F),而无需外部处理器?
3.对于存在和运动检测,3D 人员跟踪演示是推荐的基线,还是有一个更优化的实验室?
4. IWR6843AOP 上的呼吸检测是否可行,是否可以与单个应用中的跟踪结合使用?
5.在跟踪基础上添加自定义分类逻辑时,是否应该考虑内存或 CPU 的限制?

感谢您的指导。

此致、
Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前正在评估用于独立跌倒检测系统的 IWR6843AOP。

    我已经查看了 3D 人员跟踪演示、并观察到它提供了跟踪的物体数据、包括位置 (X、Y、Z) 和速度。 基于此、我计划在 R4F 内核上的跟踪输出之上实现跌倒检测逻辑(例如,使用高度下降,速度和状态转换)。

    任何人能否请确认、这是否是在 IWR6843AOP 上实现跌倒检测的推荐方法?

    此外、

    •是否有办法重复使用或调整 IWR6843AOP 平台上 IWRL6432 提供的姿态/跌倒检测固件?

    •要在 IWR6843AOP 上实现跌倒检测、3D 人员跟踪演示是否是最佳的起点、或者您是否推荐任何其他的实验室/演示?

    感谢任何指导或建议。

    谢谢、
    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    我将回答您在评估后的回复中提出的最新问题。

    基于此、我计划在 R4F 内核的跟踪输出之上实现跌倒检测逻辑(例如,使用高度下降,速度和状态转换)。

    是的、如果您想在 IWR6843AOP 板上完全独立地实现跌倒检测、可以首先移植以下位置存在的用于跌倒检测的现有 python 逻辑:

    radar_toolbox_4_00_05\tools\visualizers\common\common\radar_toolbox_4_00_05\toolboxs\visualizers\carest\common Applications_Visualizer Demo_Classes Helper_Classes fall_detection.py

    在用 C 编写的 3D 人员跟踪演示中。然后、您可以从设备发送一个额外的 UART 输出、告诉是否检测到跌倒(您可以参考其他输出是如何通过 UART TLV 发送的、如跟踪位置:x、Y、Z 等)

    是否有人请确认这是在 IWR6843AOP 上实现跌倒检测的推荐方法?

    是的、这将是实现 IWR6843AOP 跌倒检测的器件上解决方案的正确方法。

    采用此设置实际可行地实现约~85%的跌倒检测精度?

    是的、使用此电路板时、这种精度在现实中是可行的。 您可以根据所需的物理设置调整一些参数、如点高度变化的阈值、计算此变化的时间等。

    要在 IWR6843AOP 上实现跌倒检测、3D 人员跟踪演示是否是最佳起点、或者您是否会推荐任何其他实验室/演示?

    是的、这将是在 IWR6843AOP 上评估跌倒检测的理想起点。 您可以 在此处找到物理设置和快速入门的所有详细信息。

    是否有办法重复使用或调整 IWR6843AOP 平台上 IWRL6432 提供的姿态/跌倒检测固件?

    虽然 没有为 IWR6843 提供直接的姿态和跌倒估算演示、但您可以 在此处阅读 IWRL6432 姿态和跌倒估算的文档
    本演示使用 ML 模型对姿态和检测跌倒进行分类。 您可以  通过以下方式尝试复制为 IWR6843 开发该演示的相同方法:
    1.记录数据
    2.训练 ML 模型
    3.导出经过训练的模型的.onnx
    4.使用 TVM 编译器为设备内核编译.onnx。
    5、从 3D 人员跟踪演示中调用模型推理。

    希望这可以解决您的查询。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam