Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6432, IWR6843
器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWRL6432、 IWR6843
我目前正在评估用于独立跌倒检测系统的 IWR6843AOP、并说明一些可行性要点:
•是否可以在 IWR6843AOP 上实施完全独立的跌倒检测系统?
•我知道参考设计的一些部分使用 Python 脚本、可以在器件上的嵌入式 C 中实现类似的逻辑吗?
•使用此设置实现大约~85%的跌倒检测精度是否现实可行?
•使用此设备是否可以进行姿势分类(站立,坐着,躺着)?
•是否支持或可实现多模式跌倒检测(前向,后向,侧向)?
此外、在我们继续学习的过程中、我遇到了一些有重点的技术问题:
1.哪个特定的演示/实验室提供适合于实现嵌入式跌倒检测逻辑(无需使用 Python 可视化工具)的高度(Z 轴)和速度 TLV?
2.跌倒检测逻辑(基于规则的分类)是否可以在片上完全执行 (C674x DSP/R4F),而无需外部处理器?
3.对于存在和运动检测,3D 人员跟踪演示是推荐的基线,还是有一个更优化的实验室?
4. IWR6843AOP 上的呼吸检测是否可行,是否可以与单个应用中的跟踪结合使用?
5.在跟踪基础上添加自定义分类逻辑时,是否应该考虑内存或 CPU 的限制?
感谢您的指导。
此致、
Nilesh。