This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOTMP35:ISOTMP35 1nF 最大输出电容

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1634052/isotmp35-isotmp35-1nf-maximum-output-capacitance

器件型号: ISOTMP35

您好:

我们正在制造的 PCB 上使用 ISOTMP35。 该板上的输出 RC 滤波器由 30k 电阻器和 100nF 电容器组成。 我知道这种滤波非常重 (52Hz)、我们可以这样做、因为我们的采样率非常低。 我们在此设置中未观察到任何问题

但是、这超过了数据表中列出的 1nF 最大输出电容。 数据表表明、高值串联电阻器之后的滤波电容会影响这个 1nF 预算。 如果串联电阻器比传感器的输出阻抗大许多个数量级、那么我不会期望出现稳定性/负载问题。  

ISOTMP35 传感器的电气问题是否是 100nF 输出电容和 30k 串联电阻器? 如果是的话、我们必须关注甚么机制?  

我们更新了当前的电路板、以符合 1nF 要求、但想知道我们是否必须返修旧硬件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    输出电容额定值为 1nF 的原因是较高容性负载下的相位裕度降低 、这将导致输出信号在高于 1nF 的电容下变得不稳定。 在您的情况下、30k 电阻器充当隔离电阻器 (Riso)、并将校正因超过最大电容而导致的此相位裕度差、因此您认为不会出现稳定性或负载问题的假设 是 正确的。

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是我想要的答案。