Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35
器件型号: ISOTMP35
您好:
我们正在制造的 PCB 上使用 ISOTMP35。 该板上的输出 RC 滤波器由 30k 电阻器和 100nF 电容器组成。 我知道这种滤波非常重 (52Hz)、我们可以这样做、因为我们的采样率非常低。 我们在此设置中未观察到任何问题
但是、这超过了数据表中列出的 1nF 最大输出电容。 数据表表明、高值串联电阻器之后的滤波电容会影响这个 1nF 预算。 如果串联电阻器比传感器的输出阻抗大许多个数量级、那么我不会期望出现稳定性/负载问题。
ISOTMP35 传感器的电气问题是否是 100nF 输出电容和 30k 串联电阻器? 如果是的话、我们必须关注甚么机制?
我们更新了当前的电路板、以符合 1nF 要求、但想知道我们是否必须返修旧硬件。 谢谢!