This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:无法使用外部晶体

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633613/iwrl6432-cannot-work-the-external-crystal

器件型号: IWRL6432

您好 TI 社区、

我正在定制电路板上使用 IWRL6432、但外部晶体振荡器无法正常工作。
如何解决此问题?

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOP0 = 0V

    SOP1 = 0V

    VDD = 1.2V

    VDD_SRAM/VNWA = 1.2V

    VDDA_10RF = 0V

    VDDA_12RF = 0V

    VDDA_18BB/VDDA_18CLK/VDDA_18VCO/VIN_18PM/VIOIN_18 = 1.8V

    VIOIN = 1.8V

    VPP = 0.7V

    VBGAP = 0.9V

    VOUT_14APLL = 0V

    VOUT_14SYNTH = 0V

    时钟在 40MHz 振荡。

    我相信在刷写模式下、时钟应该被禁用、而 VBGAP 不应该稳定在 0.9V 吗?  
    无法 正常工作振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    器件的行为符合预期。 无论何种模式、VBGAP 都应为 0.9V。

    请分享有关如何尝试提供外部时钟的步骤。 从原理图中可以看出、XTAL 仍处于填充状态。 这表明 40MHz XTAL 仍应振荡。 任何 SOP 模式都不能保证 XTAL 启用或禁用、这意味着 SOP 模式功能或刷写操作应与 XTAL 或外部振荡器一起工作。

    要启用外部振荡器、请对 XTAL 进行去 POP 音/ NC;然后将 XTALM 引脚接地、并从 XTALP 引脚上的外部振荡器提供 40MHz 方波。

    此致

    Ankit