请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP300
尊敬的 CS:
请在下面提供建议。
1、这是否符合 IEC 60601-1?
2、所有材料必须符合中国法律“电子信息产品分辨率控制管理措施“(简称中国 RoHS )的规定限制。 必须提供任何特定豁免列表(如果适用)。
| Jabil P/N | MFG1 | MPN 1 | 买方名称 |
| BX92381189-01-R | TEXASINSTR | TMP300BIDCKTR | JIACHAO NG |