This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300:PCBA 核心 AAC 和 MQP Draft_Texas

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1633637/tmp300-pcba-core-aac-and-mqp-draft_texas

器件型号: TMP300

尊敬的 CS:

请在下面提供建议。
 

1、这是否符合 IEC 60601-1?

2、所有材料必须符合中国法律“电子信息产品分辨率控制管理措施“(简称中国 RoHS )的规定限制。 必须提供任何特定豁免列表(如果适用)。

Jabil P/N MFG1 MPN 1 买方名称
BX92381189-01-R TEXASINSTR TMP300BIDCKTR JIACHAO NG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认该器件符合 RoHS 和 IEC 62474 标准、但我们没有针对 IEC 60601-1 或中国 RoHS 进行特定测试。 我不确定这些标准之间有多少重叠。 您是否关注特定污染物或安全功能? 我可能会为您提供更清晰的答案。