This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:有关 PGA460 的 GUI 参数设置和回声曲线问题

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1625459/boostxl-pga460-regarding-the-issues-of-gui-parameter-settings-and-echo-curves-for-pga460

器件型号: BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件: PGA460

我刚刚开始使用 BOOSTXL-PGA460 进行开发。 我按照用户手册使用了 LP-USB 电源模式以及 muRata MA58MF14-7N 传感器进行短距离测量。 GUI 设置界面如下图所示。 QQ20260312-162200.png

图中显示了时变增益和阈值设置。

QQ20260312-162218.png

QQ20260312-162222.png

以上是 GUI 提供的默认短距离预设值。

图中显示了测得的回波转储图。 波形存在重大问题、测距值始终保持在最大值。

QQ20260312-162240.png

我注意到右下角的系统诊断错误。 我转到“诊断“页面并获取系统诊断信息。 结果如图所示。

QQ20260312-162232.png

我不确定这是由换能器频率或电压问题引起、还是增益和阈值设置问题导致测量结果不正确。 您能否告知如何进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    感谢您发布到传感器论坛!

    对于频率诊断、在记录间隔的衰减阶段、在换能器节点上执行频率测量、以验证变压器和换能器匹配的性能和正确调谐。

    设置电压诊断标志意味着 激励电流超过使用 FVOLT_DEC 寄存器中的 FVOLT_ERR_TH 设置的阈值电平。

    第 7.3.5 节“系统诊断“提供了有关每个诊断功能的更多详细信息。 请尝试调整误差阈值、看看这样是否有助于减小误差。  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在观看官方演示视频时、我注意到视频中显示的 PGA460 子卡似乎与我手头的不同? 第一张图片来自演示视频、第二张图片是我的。 U7 对应的部件应该是一个开放的传感器,但我的似乎缺少这个部件。 您能告诉我这是否正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些背景:我更换了闭顶式传感器并使用外部电源为其供电。 将传感器配置为默认设置后、传感器的频率诊断结果为 9.5KHz、回波波形严重偏离正常曲线。 我怀疑它根本没有正确传送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    PGA460 传感器子卡上的 U7 是 DNP 部分。 应填充的传感器是背面的顶部封闭传感器 (H1)。  

    我很高兴您更换了闭顶式传感器后、它能够正常工作。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。更换闭顶式传感器后、即使遵循给定的预设配置、也无法测量有效距离。 波形如下图所示。 这是电路固有的噪声吗? 似乎没有发出或接收到有效的超声回波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    抱歉、我误读了您之前的回复、认为您能够使用新的传感器。  

    最初、您提到您的目标是短距离测量、具体要测量的距离是多少? 您尝试检测的对象是什么?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量范围在 1 米以内。 一开始,我只是想熟悉操作,所以我选择了一个平坦的木桌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    对于新的顶部封闭传感器、您是否使用初始帖子中显示的相同设置?  如果器件在拾取信号时遇到问题、您可以尝试一些操作会增加信号的增益。 您也可以尝试增加侦听时间、以防设备过早停止侦听信号。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 我调整了 TVG 增益。 回波波波形的幅度发生了一些变化、但整体形状基本保持不变、并且没有诸如波峰值之类的信息、这些信息表明超声波何时与物体接触。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    GUI 可以执行的操作是根据回波数据转储运行自动阈值设置、这有助于确保根据信号选择适当的阈值。

    此外、也可以直接在 General of Device Settings 下将 GAIN 应用于信号

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 我按照您的指示为多个测试设置了 P1 预设自动阈值、但结果似乎没有改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    看看您的结果、PGA460 看起来根本没有收到回声。 对于带有换能器的子卡、您将哪一侧插入 EVM?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 我确认我插入了使用变压器驱动顶部封闭传感器的一侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    有关我与 EVM 附带的默认顶部封闭传感器一起使用的设置、请参阅下面包含的图像:

    根据上述设置、我能够准确地检测距离传感器略超过 1m 的墙壁距离、请参见下图:

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 我根据您的图片进行了设置、但结果如图所示。 但仍然未检测到物体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    能否在物体靠近 EVM(约~0.5m)放置的情况下共享数据监控器图的捕获结果?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 这些图片显示了在距离墙壁 1 米范围内不同距离处的测试结果。 可以看到、波形几乎没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭式传感器是否出现故障? 从一开始、我就发现换能器频率的诊断结果为 47.6kHz、并且衰减周期的值非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    您是否可以尝试探测子卡的 J12(下面圈出)上的引脚、以查看发送到换能器的信号是什么样子的? 这是为了帮助验证传感器是否正确激励、只是没有响应(表明其工作不正常)、或者传感器是否未正确激励。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 我根据您上图中显示的参数进行配置、然后使用示波器的 CH1 通道监测引脚 J12 处的信号。 下图展示了突发脉冲数分别为 4、10 和 16 时的信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    观察波形可以看出、信号看起来很好、使用正常工作的传感器时、应该可以从 PGA460 生成良好的数据结果。 然而,考虑到您看到的数据结果,特别是考虑到您的传感器回波数据的奇怪性,我相信您的传感器可能有问题。 我建议将其替换为不同的工作换能器、看看您是否能够获得更好的结果。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alicia。 我目前有一个相同型号的 Murata MA58MF14-7N 传感器,我正在考虑如何更换它。 我尝试在 380°C 周围用烙铁将其拆焊、但焊料不能很好地熔化。 此外,由于子卡的小尺寸,我不能加热它很长一段时间。 是否有任何其他方法来更换该传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    其中一个引脚的焊料不能很好熔化的原因可能是 (GND) 引脚连接到 GND 平面。 为了能够熔化它,你将需要加热它,直到电路板变得很热。 遗憾的是、移除换能器的唯一方法是对其进行拆焊。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。 有了手头的工具、我恐怕无法将电路板加热到非常高的温度。 我注意到子卡上有一个保留的 J14 焊盘、该焊盘似乎与 J12 焊盘并联。 我能否切断损坏的换能器探头连接线、然后将新的换能器焊接到 J14 焊盘上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    您还可以尝试加热整个电路板、如果可以接触 2 个焊铁、则可以加热 J12 连接器的两个引脚并按该方式滑出换能器。 或者、您也可以尝试使用大焊尖同时加热两个 J12 引脚、以将其移除。

    如果上述情况仍然无法解决、您可以继续在 J12 上切断损坏的换能器探头、然后在 J14 上放置一个新的正常工作的换能器。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia。 最后、我决定切断 J12 处的换能器并将其两个引脚绝缘、然后将新的换能器焊接到 J14 焊盘上。 首先、我使用您之前提供的参数继续测量、回波形这次得到了改善。 我在 1 米内测试了近距离到远距离的三个距离、结果如下图所示:

    然后、我使用 GUI 的默认远距离预设 2 测量了远距离(大约 3.5 米)的上限、结果如图所示:

    此外、诊断接口中的传感器频率已恢复到 58.8kHz、但 4080 μs 处的衰减周期时间仍然非常长。 这是正常的吗?

    我还有一个问题:将“检测到的目标数量“设置为 1 时、传感器发射振铃引起的饱和曲线会超过阈值、因此第一个检测到的目标的距离始终为 0.037。 如何进行调整?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    很高兴新的传感器似乎能为您效劳!

    只要您仍然能够在所需距离检测目标物体、衰减周期时间就没有问题。

    关于如何调整传感器的发射振铃超过阈值的问题、在您自己的应用中、您需要忽略在 0.037m 处检测到的第一个目标、或者您可以增加突发脉冲、以便得到如下所示的结果:  

      (注意:对于此配置,突发脉冲设置为 6)。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia。 非常感谢您的帮助。 问题现已基本解决、我将继续进行下一步测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YF:

    我很高兴您能让这个功能发挥作用。

    此致、

    ~Alicia