Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1635311/tmcs1100-fusing-current
器件型号: TMCS1100
主导体的 I2t 值是否为?
我遇到了一个故障(针脚 2 和 3 已损坏)的情况、我想知道可能的原因。
从该应用中、我只能推断出它不能通过 108V 铅酸电池为 4700uF 电容器充电、但当然、这不是一个很好的整洁矩形电流脉冲!
电路电阻将是大约 5m 的 25mm^2 电缆和一个 32A 10x38mm 保险丝,所以大约 10m 欧姆,加上九个 12V 100Ah 电池的内阻。